This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:直通操作下的压降

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61022, TPS63806
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1369325/tps61022-voltage-drop-in-pass-through-operation

器件型号:TPS61022
主题中讨论的其他器件: TPS63806

工具与软件:

您好!

我有兴趣将 TPS61022用于3.8V 3A 输出、输入电压范围为2.8V 至4.35V 的锂离子电池。 我要使用此转换器为其供电的组件能够接受3.3V 至4.3V 的电源电压、典型值为3.8V。 我知道 TPS61022是具有直通功能的升压转换器、如果输入超过3.8V 的配置、它将进入直通操作。 然而、如果我的电池达到4.35V 的峰值、直通操作将达到我的组件的峰值电压4.3V。 在直通操作中、电感器的 DCR 和 PMOS FET 的 R DS (on)两端存在压降。

  1. 该压降的值是多少?
  2. 根据提供的信息、TPS61022是否是适合我的应用的转换器? 或者、我应该选择一个降压升压转换器呢? 请向您推荐。  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kenny、

    压降取决于直通模式下的负载电流、Vdrop = ILOAD *(Rdcr + RDS (on)_PMOS)、其中 RDS (on)_PMOS 是高侧 MOSFET 导通电阻(您可以在 d/s 中找到它)。

    因此、如果 ILOAD 非常小、Vdrop 也非常小。

    如果使用 TPS61022的元件电源无法接受高于4.3V 的电压、并且 ILOAD 可能变得非常小、则 TPS61022的输出电压可能高于4.3V。 在这种情况下、TPS61022在这种情况下不是很好的选择、更建议使用降压/升压转换器。

    此致、

    内森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan:

    感谢您的答复。 请推荐降压/升压转换器。  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Kenny、

    您是否希望为您的应用并联两个 Bubo 转换器?

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    我们为什么需要2个降压/升压转换器? 1号就足够了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、  Kenny、

    因为一个 BUBO 转换器的电流不超过3A。 TPS63806是我们的 Bubo 器件具有最高的输出电流能力。

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    我只是仔细检查了一下。 2A 是实际的电流要求、我们也可以使用2.5A、2.5A 将为运行提供足够的余量。  感谢您的建议、我们可以继续使用 TPS63806。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Kenny、

    明白了、感谢您考虑使用 TI 的器件。

    此致

    陶氏