Other Parts Discussed in Thread: TPSM365R6
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPSM365R6 工具与软件:
您好、TI 团队、
我对没有控制环路补偿调优的直流/直流没有太多经验。
TPSM365R6数据表中提到了
在9.1概述中、"无需控制环路补偿、从而减少设计时间和外部组件数量"
这是否意味着该 IC 将确保不会出现振荡?
或者、这是否意味着该 IC 不能进行控制环路补偿调优、但可以通过一些方法在发生振荡时进行调优?
我已经完成 Webench 仿真、在满载时、相位裕度(67deg)和增益裕度(-28dB)良好。
我只是不确定负载是否较低。
请告诉我是否有办法可避免这些类型的直流/直流转换器发生振荡。
此致、
艾米科