This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM365R6:控制环路补偿

Guru**** 2810935 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM365R6

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372080/tpsm365r6-control-loop-compensation

器件型号:TPSM365R6

工具与软件:

您好、TI 团队、

我对没有控制环路补偿调优的直流/直流没有太多经验。

 

TPSM365R6数据表中提到了

在9.1概述中、"无需控制环路补偿、从而减少设计时间和外部组件数量"

这是否意味着该 IC 将确保不会出现振荡?

或者、这是否意味着该 IC 不能进行控制环路补偿调优、但可以通过一些方法在发生振荡时进行调优?

 

我已经完成 Webench 仿真、在满载时、相位裕度(67deg)和增益裕度(-28dB)良好。

我只是不确定负载是否较低。

请告诉我是否有办法可避免这些类型的直流/直流转换器发生振荡。

此致、

艾米科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emiko:

    对于内部补偿器件、遵循数据表应用部分的所有建议应该可以实现稳定的设计。 在 Webench 中、原理图页面底部有一个滑块、允许您更改输入和输出参数。 如果有兴趣查看较低的负载、Webench 可根据这些参数估算相位裕度和增益裕度。 以下是 Webench 中的内容:

    如果您在设计中看到振荡、通常情况下、调整输出电容将有助于提高模块的稳定性。 如果需要、您也可以使用前馈电容进行实验。  

    此致、