This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:与 LM5116相似的器件采用相同的器件工艺?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116, LM5117, LM5148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371792/lm5116-similar-parts-to-the-lm5116-from-the-same-silicon-process

器件型号:LM5116
主题中讨论的其他器件: LM5117LM5148

工具与软件:

我希望取代基线传统设计中的 LM5116。  德州仪器是否具有任何类似/更新的电流模式同步 PWM 控制器、这些控制器   采用与  LM5116 ?  

我正在寻找:

-可向降压转换器提供同步开关的控制器,无需使用外部半桥驱动器

-电流模式控制

-外部补偿

-可变开关频率

-用于 OrCAD PSPICE 或 LTSpice 的 SPICE 模型

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳坦  

    LM5117与 LM5116类似、使用相同的过程、但最大输入电压更小(100V 与65V)

    TI 正在推广 LM5148/49作为 LM5116的替代方案。 LM5148/49符合所有五项要求。  

    - EL   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有一些关于 LM5116的专有信息、这就是我们继续重复使用该器件的原因。 为了与您确认一下、  LM5148/49是否也采用了与 LM5116相同的流程? 这就是我需要知道的全部、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Natan 您好!  

    不可以、LM5148/49 所使用的过程与 LM3116的过程不同  

    - EL