请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5116 主题中讨论的其他器件: LM5117、 LM5148
工具与软件:
我希望取代基线传统设计中的 LM5116。 德州仪器是否具有任何类似/更新的电流模式同步 PWM 控制器、这些控制器 采用与 LM5116 ?
我正在寻找:
-可向降压转换器提供同步开关的控制器,无需使用外部半桥驱动器
-电流模式控制
-外部补偿
-可变开关频率
-用于 OrCAD PSPICE 或 LTSpice 的 SPICE 模型
谢谢