This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1641:当 IDLE 未连接或连接到 GND 时的行为

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1370529/tps1641-behavior-when-idly-is-unconnected-or-connected-to-gnd

器件型号:TPS1641

工具与软件:

您好、团队成员:

您能在下面回答我关于 ILIM 和 IOCP 的问题吗?  

数据表介绍了不需要消隐时间时的过程、如上所示。

我的理解是、当没有连接或连接到 GND 时、当超过 ILIM 时、电流立即受到限制、因此它实际上仅限于 IOCP。
这种理解是否正确? 此外、如果将 ILIM 设置设计为小于 IOCP 设置、是否有任何其他我应特别注意的限制?

此致、

竹村太人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Taito:

    Unknown 说:
    我的理解是当 IDLE 未连接或连接到 GND 时,当超出 ILIM 时,电流会立即受到限制,因此它实际上只限于 IOCP。

    Rakesh->器件直接进入电流限制 ILIM

    此外,如果 ILIM 设置设计为低于 IOCP 设置,是否有任何其他限制我应该特别注意?

    Rakesh->IOCP 用于设置瞬态过载电流阈值、且必须高于 ILIM

    Br、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的回答。

    此外、如果将 ILIM 设置设计为小于 IOCP 设置、是否有任何其他我应特别注意的限制?

    Rakesh->IOCP 用于设置瞬态过载电流阈值、且必须高于 ILIM

    [/报价]

    我了解。

    当"idly is unconnected or connected to GND"和"IOCP is set above ILIM "(IOCP 设置为高于 ILIM)时,我还需要注意什么其他事项吗?

    此致、

    竹村太人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     竹村太人