请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS1641 工具与软件:
您好、团队成员:
您能在下面回答我关于 ILIM 和 IOCP 的问题吗?
数据表介绍了不需要消隐时间时的过程、如上所示。
我的理解是、当没有连接或连接到 GND 时、当超过 ILIM 时、电流立即受到限制、因此它实际上仅限于 IOCP。
这种理解是否正确? 此外、如果将 ILIM 设置设计为小于 IOCP 设置、是否有任何其他我应特别注意的限制?
此致、
竹村太人