This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53355:TPS53355相关问题

Guru**** 2812665 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS546C25, TPS53355, TPS546E25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1364329/tps53355-tps53355-related-issues

器件型号:TPS53355
主题中讨论的其他器件: TPS546E25、TPS546C25

您好,

TPS53355输入电压为12V、输出电压为0.95V、负载电流约为25A。 如何调整负载电流变化时的瞬态响应? 这是为了确保当负载电流从10A 变为25A 时、输出电压变化尽可能小;

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    改善瞬态响应的最佳方法是增加 Cout。 达到适当量的输出电容将决定瞬态响应后的 Vout 过冲和下冲。 我们还有瞬态性能比其他器件更好的新器件。

    我在下面随附了一份应用手册、其中介绍了如何改善瞬态。

    https://www.ti.com/lit/an/slvaee0/slvaee0.pdf?ts = 1716331711406&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    希望这对您有所帮助。

    此致!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您能否帮助推荐具有更好瞬态响应的以下模型、其参数类似于 TPS53355。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在开发的最新器件之一是 TPS546E25 (50A 版本)和 TPS546C25 (35A 版本)。 这些器件将于今年年底推出、采用我们最新的控制拓扑 D-CAP4、具有与 TPS53355类似的参数。 这些器件将改进瞬态响应、实现最小的过冲和下冲、从而满足大多数规格以及低纹波。

    希望这对您有所帮助。 请告诉我您是否对 TPS546E25器件感兴趣。

    此致!

    卡兰