主题中讨论的其他器件: TPS546E25、TPS546C25
您好,
TPS53355输入电压为12V、输出电压为0.95V、负载电流约为25A。 如何调整负载电流变化时的瞬态响应? 这是为了确保当负载电流从10A 变为25A 时、输出电压变化尽可能小;
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
改善瞬态响应的最佳方法是增加 Cout。 达到适当量的输出电容将决定瞬态响应后的 Vout 过冲和下冲。 我们还有瞬态性能比其他器件更好的新器件。
我在下面随附了一份应用手册、其中介绍了如何改善瞬态。
希望这对您有所帮助。
此致!
卡兰
您好!
我们正在开发的最新器件之一是 TPS546E25 (50A 版本)和 TPS546C25 (35A 版本)。 这些器件将于今年年底推出、采用我们最新的控制拓扑 D-CAP4、具有与 TPS53355类似的参数。 这些器件将改进瞬态响应、实现最小的过冲和下冲、从而满足大多数规格以及低纹波。
希望这对您有所帮助。 请告诉我您是否对 TPS546E25器件感兴趣。
此致!
卡兰