This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28782:VSW 下降时的行为

Guru**** 2505425 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28782

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1368859/ucc28782-behavior-when-vsw-drops

器件型号:UCC28782

工具与软件:

您好!

我想问您 VSW 下降时 UCC28782的行为。
随附的图显示了 VSW (VDS)下降时的波形。
当低侧导通时、VSW 再次上升。 该器件用红色圈出。
我想删除用红色圈起来的这部分、是否有办法做到这一点?
我还认为、可以通过扩展 Tz 来消除用红色圈出的器件、因此我将 RRTZ 从240kΩ 更改为390kΩ。
然而,Tz 根本没有延长。 如果 Tz 没有变化、请告诉我。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji-San:

    感谢您与我们联系。

    1. Im +和 Im -似乎不寻常,等于2.2A。 谐振时间过长。 我想我们可能需要检查钳位电容器。 请尝试减小该值。

    2. 如果 RDM 过高,则强制高侧开启时间将过长。 调谐器将无法完全补偿、从而会产生过多的负电流。 然后、这会增加正电流以补偿额外的功率损耗、并会进一步增加功率损耗。


    如果 RDM 过低、则高侧 FET 可能会在变压器完全退磁之前关闭、从而中断有源钳位谐振电流并导致高侧 FET 和 SR FET 中的高开关损耗。 当调谐器来回尝试恢复理想开关点时、它会干扰调谐器的运行。


    如果 RTZ 过高或过低、它会将低侧 FET 的导通点移动到漏极波形谐振谷的任一侧、从而产生硬开关、而不是 ZVS。

    我认为我们需要对此进行调整、结合 Cclamp 值降低此值以获得最佳结果。

    3.在高侧脉冲导通时、您可以尝试减缓低侧 FET 的导通吗、或许可以增加栅极电阻以查看这是否改善。

    请告知我们您的观察结果。

    此致、

    哈里什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我调节了钳位电容器和 RRDM、并获得了以下波形。
    我认为波形得到了优化、但您认为呢?

    但是、与之前的变化相比、效率没有提高。
    我们考虑这种情况的原因是为了提高效率。
    提高效率以降低 CSW 从而降低磁化电流的有效值的唯一方法是吗?

    我知道、当 PWMH 关闭时、降低 CSW 会降低初级侧负电流。
    但是、我不明白 PWML 关闭时初级侧电流降低的原理。
    您能否解释一下背后的原理?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji-San:

    感谢您与我们联系。

    我认为 RDM 和钳位电容器的调节现在好了很多初级电流。

     1.开关节点电容非常有助于降低初级侧的 RMS 电流。

    2.您还可以尝试将整个 ZVS 调节到部分 ZVS 来查看这是否有用。 尽管与 Si 情况相比、可能不是 GaN 情况的最佳选择。

    3. CLAMP 仍可进一步优化、以使谐振时间高于 PWM 导通时间、从而有助于产生 RMS 电流、因为1.8A 仍出现在较高侧。

    总体而言、我认为 CLAMP、CSW、RTZ 和 RDM 仍可进一步调优、以优化效率。

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    关于第3点、为了延长共振时间、钳位电容器应该增加是否正确?
    如果钳位电容器增大、波形会恢复为原始波形、但如果 RRDM 增大、则波形不会变化、当 RRDM 为300kΩ 时、器件不会启动。
    调整很困难、因此我很感激您能给我任何建议。
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji-San:

    感谢您与我们联系。

    是的、增大钳位电容器会增加谐振时间。 确保负 Imag 较小。 1.8A 似乎很高。

    我认为优化应该遵循以下步骤:

    因此、优化开关节点电容在这里会有所帮助。

    2.使用 C CLAMP 的最佳值并根据 PWMH 导通时间进行调整。 可能谐振周期略高于 PWMH 导通时间。

    3.优化 RDM 和 RTZ 电阻器。

    此致、

    哈里什