This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:BQ25792在欠压后为 BQ40Z50电量监测电池充电

Guru**** 2590160 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ25792, BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1364778/bq25792-bq25792-can-t-charge-bq40z50-guage-battery-after-under-voltage

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50、、 BQ25798

您好!

我将在一个系统中验证充电器 BQ25792和监测 BQ40Z50。

在3节12V 电池欠压后、BQ40Z50将通过 FET 开路来保护电池。

此时、请取出充电器 BQ25792。 BQ25792 STAT 引脚或 LED 将闪烁、电池没有充电电流。

在通过外部充电器而不是 BQ25792使电池从欠压状态恢复后。 然后用 BQ25792替换外部充电器、充电电流正确。

是否有建议让充电器在欠压后工作? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zheng:

    您能否提供闪烁时 BAT 引脚电压和 STAT 引脚的示波器图?  IC 上的顶部标记是什么?

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    该标记为 BQ25792 TI 2C8 A8QQ。

    示波器图。 我只是发现有时它可以充电、有时它无法充电。

    黄色为 BAT、蓝色为 STAT 引脚或 LED 引脚。

    何时充电:

    (请忽略放气低电平电压不为零、因为测量点是 LED 阳极。)

    当无法充电时:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zheng:

    您的图显示未连接电池。  在启用充电且无电池的情况下、预计会出现上述图形。  如果您的应用在启用充电的情况下不需要使用电池、则建议改用 BQ25798引脚2引脚和 reg 2 reg 器件。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    电池已连接。 但在放电至欠压时、保护 FET 会闭合。 是否有方法可以对其进行充电?  

    1、变更 BQ25798既昂贵又费时。

    2、我通过在 BAT 引脚上加220uF 进行测试,在欠压时,它确实有助于以大约5mA 的电容为电池充电。 对于 BQ25792、该电容器看起来像是一个假电池、可能会导致充电电压。 充电一晚后、蓄电池电压升高到11.7V、小于预期的12.6V。 又打扰了我。 无法充满电?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zheng:

    220uF 电容充当假电池、可防止 BATOVP 在30ms 内关闭转换器。  应该对充电终止没有影响。  充电器是否在11.7V 电压下报告充电终止?  BATP 感测引脚上的电压是11.7V 还是12.V?

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jeff。 我发现终端不是 由 BQ25792引起的。 这是由我的电池导致的。

    我还决定更改为 BQ25798。