This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:BQ40Z50-R2:RELAX 模式

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ40Z50-R2, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1354751/bq40z50-r2-bq40z50-r2-relax-mode

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件: EV2400BQSTUDIO、BQ40Z50

Pack BMS 的图像  

您好!

对于这一点、我需要一些帮助、在其中我们使用了 BQ40Z50-R2芯片电量监测 IC。

该电池组可以通过 II 我们的系统设备通过车辆 OBD-USB 电源进行充电、也可以通过 USB-C 电源适配器进行手动充电

在将其放入系统内部一段时间后、我决定用适配器手动为其充电、经过一段时间后、我意识到电池组将充电上限设为86%  

通过 EV2400模块登录 BQstudio 后、我注意到电池具有不同的电压、如果您观察图像、您会看到电池2高于其他电池

这是否表明电池平衡不当或电池降级不正确???

我们将提供有关这方面的一些支持或见解、

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否可以接收描述上述情况的日志文件和电量监测计设置的.gg 文件、以便我们更深入地研究该问题?

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我没有电池组、因为我们已将其发送回电池组制造商进行分析

    我能否获得可导致电池不平衡的事件/发生的列表

    我们的器件充电逻辑:

    我们的系统充电逻辑通过 OBD 端口为系统充电60秒、然后通过禁用电荷(查看没有 Vdrop 的输入电压)来观察输入电压1秒。如果阈值高于12.4V、我们的系统将再次充电60秒、然后观察1秒左右、因此、系统充电逻辑持续进行此类充电

    我的问题:

    该系统充电逻辑是否会导致该问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    在正常运行状态下、电芯在放电期间会变得不平衡。 对于 bq40z50、在静置模式下进行测量以确定需要对多大电芯进行平衡、其中监测计处于休息或充电模式时会进行平衡。

    关于系统充电逻辑、在充电开始之前、监测计是否处于休息模式以进行测量以进行平衡?

    此外、您能否确认您的 CHG Relax Time 大于1s、以便在您的系统执行检查时、电量监测计不会在充电期间进入 Relax?

    下面是 bq40z50在充电模式下如何进行电池平衡:

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否简单地解释一下"Relax mode"?

    这样、我就可以确定这在我们的逻辑控制器中

    在 BQstudio 中有没有地方可以查看"CFG Relax Time"?

    我通过进一步研究了解到、锂离子电池在充电或放电后需要休息一段时间

    这种弛豫通过从输入功率中移除电荷或从负载

    这提高了整体电池性能、

    但对于我们的监测计、  

    "对于 bq40z50、在静止状态下进行测量以确定需要平衡多少电芯":

    1. 为了进行有效的测量,此计时器/周期需要多长时间?

    "监测计处于 RELAX 或 CHARGE 模式时进行平衡":

    1. 最长放松时间是多少
    2. 平衡功能需要多长时间、或者我应该说平衡需要多长时间才能执行适当的平衡

    "您能否确认您的 CHG Relax Time 大于1s、以便在您的系统运行时、电量监测计不会在充电期间进入 Relax 模式?

    检查?"

    1. 如果您可以进一步解释

    什么触发了放松

    1. 当充电被移除时是否触发?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    当在监测计的 SRP 和 SRN 上测量的电流低于 Quit Current 的时长达到 Chg Relax Time 所述的时间时、监测计将进入 Relax:

    在应用中、电量监测计通常在进入休息模式后等待30分钟、然后才会开始进行测量以使电芯达到完全放松状态。 一旦这30分钟的时间结束、电量监测计将开始检查一段时间内的电压变化是否为 dV/dt​< 4uV/s。 如果通过该条件、则将开始 OCV 测量、其中包括用于电芯平衡的测量。

    通过转到 Data Memory -> Gas Gauging -> Current Thresholds、可以在 bqStudio 中找到 CHG Relax Time 和 Quit Current 并对其进行更改。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否定义 Quit Current?

    移除充电电流后是否触发休息时间?

    我需要清楚这两者的  

    如上所述、我们的充电逻辑对系统进行持续60秒的充电、然后放松1秒的充电、再放松60秒的充电、这种情况持续发生

    您的一些评论认为、在这个放松时间是不够的

    我已将我们的电池组设置附在下面、请告诉我是否应进行调整

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    Quit Current 是一个电流阈值参数、监测计进行的电流测量需要在指定的时长内低于该值、监测计才能进入 Relax 模式。

    是的、一旦移除充电或放电电流、休息时间将开始、因为它低于 Quit Current 阈值。

    对于我们的监测算法、必须有一段相当长的时间监测计处于静置状态、以便监测计可以进行必要的测量和计算、以获得准确的读数。 60s 之间的1s 放松充电脉冲不足以使监测计进入完全放松状态、因此、我建议将 CHG 放松时间增加到高于1s 的值(我可以将其设置为大约10s)。 我会在 Dsg Relax Time 内执行相同的操作。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    这太棒了、我们将更改信号的

    我猜1s 放松时间不是很差,但它只是不适合我们的逻辑?

    您还提到了"我们需要处于30分钟的休息时间,因此我们的细胞将进入完全休息模式,一旦细胞进入完全休息模式,然后开始测量"

    您能进一步分解一下吗?

    您提到进入休息时间后再等30分钟,监测开始测量和平衡,这是否意味着一旦我们停止充电,我们进入休息时间,我们将不得不再等30分钟而不充电,以最大化电池平衡?

    总而言之、为了平衡电芯、充电脉冲与电荷脉冲之间是否需要至少等待30分钟?

    那么、我们不是使用60s 的充电、而是使用10s 的休息时间、我们可以增加充电时间、比如2小时后释放 Charge FET 以进入休息模式、一旦我们进入休息时间、就可以等待30分钟、然后再充电?

    建议的逻辑:2小时或连续充电30分钟放松时间  

    如果您有建议、请推荐  

    这里是我们的 quit current 值:

    尊重

    乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    下面的文档详细介绍了如何在 Relax 中生成计算。 请参阅第2.2节和2.3节:

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/139/3288.Theory-and-Implementation-of-Impedance-Track-Battery-Fuel_2D00_Gauging-Algorithm.pdf 

    您提到进入休息时间后再等30分钟,监测开始测量和平衡,这是否意味着一旦我们停止充电,我们进入休息时间,我们将不得不再等30分钟而不充电,以最大化电池平衡?

    总而言之、为了平衡电芯、充电脉冲与电荷脉冲之间是否需要至少等待30分钟?

    [/报价]

    在每个单独的电荷脉冲之后、仅在整个充电或放电阶段完成时、不需要让监测计进入 Relax 模式。 例如、如果电芯放电(这会使电芯不平衡)并在进入充电之前进入休息状态、则应充电此休息期间所执行的计算、以帮助进行电芯平衡工作。 如果将 Chg Relax Time 延长到1s 以上、则监测计不会在每个脉冲之间进入 Relax、不过、它可以在整个充电周期完成之后进入 Relax 模式。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anthony

    目前我们的充电逻辑充电60秒,然后放松1秒来观察 OBD 电压(查看是否高于我们的阈值>12.4V ),然后循环再充电60秒,然后1放松,这是连续的,我的问题:

    • 我们是否应该在我们的逻辑中增加放松时间、例如、不是60秒充电和1秒放松时间、而是应该增加到60秒和20秒放松时间?
    • 或者我们应该增加电池组中的张弛时间、因为根据我的理解、我们电池组的张弛时间为1s、当充电被移除时会发生这种情况。难道这1个张弛时间在我们60秒的充电期间被触发、因为这两个逻辑不同步吗?
    • 如果我们增加充电包的放松时间、比如10秒、那么这将使我们的逻辑60秒和20秒的充电时间放松、但在充电逻辑20秒内、则充电包也会进入10秒的放松计时器?

    我们欢迎您对我们的逻辑提出任何建议、因为我们确实需要解决这个问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "此外、您能否确认您的 CHG Relax Time 大于1s、因此在系统执行检查时、电量监测计在充电期间不会进入 Relax?"

    您提到了休息时间是在充电/放电被移除后触发 的、我的问题是当我们进入休息时间时、让我们在5秒之后、我们开始充电后不久  

    我可以提供的一个示例是、如果我们在5s 之后进入 Relax Time、那么充电逻辑也会在5s 期间或之前开始充电、这可能会导致不平衡问题、因为充电逻辑会干扰 Relax Time 期限。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../data_5F00_memory_5F00_16_5F00_9_2D00_Feb.gg.xlsxhere's添加 gg 文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    目前我们的充电逻辑充电60秒,然后放松1秒来观察 OBD 电压(查看是否高于我们的阈值>12.4V ),然后循环再充电60秒,然后1放松,这是连续的,我的问题:

    • 我们是否应该在我们的逻辑中增加放松时间、例如、不是60秒充电和1秒放松时间、而是应该增加到60秒和20秒放松时间?
    • 或者我们应该增加电池组中的张弛时间、因为根据我的理解、我们电池组的张弛时间为1s、当充电被移除时会发生这种情况。难道这1个张弛时间在我们60秒的充电期间被触发、因为这两个逻辑不同步吗?
    • 如果我们增加充电包的放松时间、比如10秒、那么这将使我们的逻辑60秒和20秒的充电时间放松、但在充电逻辑20秒内、则充电包也会进入10秒的放松计时器?
    [/报价]

    我相信、60秒的充电和1秒的放松可以让您进行自己的测量。 我之前想说的一点是、除非电池要放松很长时间(绝对最小值下为30分钟)、否则电量监测计本身不应进入休息状态、以便电量监测计可以自行进行测量。  

    延长 CHG Relax Time 的目的是、在1s 从系统逻辑放松期间、电量监测计不会认为它正在进入 RELAX 状态。 即使您的系统将放松1秒、监测计也会看到整个重复的60s/1周期是一个单次充电周期、并且始终处于 CHG 状态。

     对于电池平衡测量、电量监测计必须长时间处于真正放松的状态。 在逻辑中、在每个周期的1s 张弛周期内无法执行这些计算。 它们必须等到整个充电周期结束、然后在 True Relax 中计算得出。  

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果这些内容有误、请进行更正:


    *我从您的陈述中了解到,电池组将我们的60s/1循环充一次电?

    并且我们的电池组不应该触发休息时间,除非这将持续至少30分钟,采取适当的计算和测量需要调整电池平衡?,

    目前、在我们的逻辑中、在该1s 观察期间会触发张弛时间、因为1s 真的很快、但它无法完成该过程、因为它很快就会进入主系统60秒的充电周期、因此这两者之间会发生冲突  

    我们的电池组中硬编码的1休息时间是一个定时器、一旦它被触发、它就开始休息时间、但这里的问题是、此时我们的60秒充电已开启  

    因此、将其增加到20秒意味着当我们移除电荷时或在该1秒的观察延迟期间、20秒的计时器将开始计时、如果达到此计时器、那么放松时间将发生、如果在20秒之前启动60秒的充电、那么放松不会进入??

    我认为需要重点考虑的是、我们应该将电池组的放松时间延长到20秒、这样、放松时间就不会触发、因为我们的系统逻辑60s 充电会在放松时间开始之前开始、  

    请告诉我上述内容是否正确  

    此致

    乔纳森·卡班古

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请确认以上信息??^^^^^^

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    *我从您的陈述中了解到,电池组将我们的60s/1循环充一次电?

    并且我们的电池组不应该触发休息时间,除非这将持续至少30分钟,采取适当的计算和测量需要调整电池平衡?,

    [/报价]

    正确。 我不确定监测计是否每次在1秒后进入休息模式、但这可能是由于监测计和您的系统逻辑之间的计时器差异所致。 将 CHG Relax Time 值增加到20s 是一项很好的预防措施、可以确保在系统1s 放松期间它永远不会进入 RELAX 状态。

    目前在我们的逻辑中,在这1秒观察期间,放松时间正在被触发,因为1秒真的很快,但它没有完成该过程,因为它很快就进入了主系统60秒的充电周期,所以这两个 节点之间存在冲突[/引述]

    是的。

    因此,将此值增加到20秒意味着当我们移除电荷或在1秒的观测延迟期间,将开始20秒计时器,如果达到此计时器,则在20秒之前启动充电,则放松时间将不会进入??
    [/quote]

    在此系统中、将 CHG Relax Time 增加到20秒意味着电流必须低于 Quit Current 至少20秒、才能使监测计进入 RELAX 模式。 一旦观察到的电流低于 Quit Current、计时器就会启动。

    我认为最大的好处是我们应该将电池组的休息时间增加到20秒,这样就不会触发休息时间,因为我们的系统逻辑60秒的充电会在休息时间开始之前开始 [/引述]

    是的。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:


    这都是清除最后一个查询  

    假设我将电池包中的休息时间增加到20秒 、这意味着在触发休息时间之前必须观察到退出电流20秒、一旦触发了放松时间、电池包至少不应处于充电状态30分钟、以便进行适当的平衡  

    如果在触发20秒放松时间后触发充电、会发生什么情况、这会使电芯降级、还是在后台进行平衡计算时允许充电?

    或者绝对的过程是等待30分钟?

    我想了解在触发休息时间的同时进入充电后对电芯的影响吗?

    它是否降低性能,增加内部电阻,损坏电池化学,腐蚀电极,干燥电解液等…?

    此致

    乔纳森·卡班古  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    我能在上面获得最新信息吗?

    此致

    乔纳森·卡班古

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    假设我将电池组中的静置时间增加到 20秒,这意味着静置时间触发前必须看到20秒的静置电流,一旦触发,电池组就不应处于充电状态至少30分钟,以便进行适当的平衡 [/引述]

    30分钟是电量监测计在计算开始之前需要处于张弛状态的绝对最短时间。 有关该监测计如何在张弛中进行测量的更多信息、请参阅以下文档:

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/139/5700.Theory-and-Implementation-of-Impedance-Track-Battery-Fuel_2D00_Gauging-Algorithm.pdf 

    如果在触发20秒放松时间后触发充电、会发生什么情况、这会使电芯降级、还是在后台进行平衡计算时允许充电?

    或者绝对的过程是等待30分钟?

    [/报价]

    从监测计侧来看、如果在监测计进入休息模式后看到充电、则监测计将直接返回充电模式。 若要进入 CHARGE 模式、监测计必须观察到大于 CHG Current 阈值的电流。 由于电池的电压需要再次达到稳定状态、该设置将在监测计返回休息模式时重置30分钟计时器。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺  

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、简单来说

    如果监测计进入 RELAX 模式、则会启动 CHARGE

    它会取消 RELAX 模式并返回到充电模式、这意味着它根本不会平衡电池

    问题:在哪些情况下、通过 RELAX 模式可以降低电池容量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    如果监测计进入 RELAX 模式、则会启动 CHARGE

    它会取消 RELAX 模式并返回到充电模式、这意味着它根本不会平衡电池

    [/报价]

    由于会产生电荷、因此无法进行正确计算。

    问题:哪些情况下可通过休息模式降低电池容量?

    我不认为在放松模式下存在任何极端的电芯降解情况、因为大多数电芯降解会在电荷下发生、如下所示:

      

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    还有一个问题:

    如果在很长时间后没有进行正确计算、会发生什么情况、基本上是在电池包在1秒后进入休息模式、然后充电开始后、导致取消休息模式、并且电池包没有计算适当的平衡测量值和计算值的情况下

    电池/电池组的长期性能会受到怎样的影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    我对所提出的问题有点不清楚。 您是否想知道、如果监测计持续处于 CHARGE 或 DISCHARGE 模式、并且持续时间过长而没有休息、监测计会发生什么情况?

    在长时间避免弛豫的这种场景中、由于没有时间依靠监测计进入弛豫状态进行某些测量和计算、监测计的性能可能会降低。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    我的问题是:

    如果电池组从不进入休息模式以进行适当的平衡测量和计算、则会对电池组/电芯的性能产生什么影响?

    此致

    乔纳森·卡班古

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    感谢您的澄清。 如果 PACK 从不进入 RELAX 模式进行测量、则电量监测计的计算可能存在误差、因为它依赖于在扩展周期之前在没有 RELAX 的情况下测得的过去值。 这些误差会导致电池组的性能差异。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    这些误差是否可能会耗尽电池组中的电池?

    例如、在充满电时电池组达到 RSOC 100%、

    由于电池不平衡、它可能会释放85%、90%的电容、其中一个电池首先达到电池的上限???

    此致

    乔纳森·卡班古

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    如果不放松、并且监测计无法进行正确的测量进行计算、则可能会影响 RSOC、因为它依赖于这些测量产生的满充电容量和剩余容量。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    如果 RSOC 依靠 FCC 和 RC 进行计算

    我想 FCC 和 RC 也依赖于电池电压进行计算、

    换言之、电池组要确定剩余容量、它会考虑所有电池电压电平

    此致

    乔纳森·卡班古

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    正确、FCC 和 RC 依赖于多个因素、包括基于电池电压的电压仿真。 有关 Impedance Track 算法工作原理的更多信息、请参阅以下文档:

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/139/4263.Theory-and-Implementation-of-Impedance-Track-Battery-Fuel_2D00_Gauging-Algorithm.pdf 

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺