主题中讨论的其他器件: EV2400、 BQSTUDIO、BQ40Z50
Pack BMS 的图像 
您好!
对于这一点、我需要一些帮助、在其中我们使用了 BQ40Z50-R2芯片电量监测 IC。
该电池组可以通过 II 我们的系统设备通过车辆 OBD-USB 电源进行充电、也可以通过 USB-C 电源适配器进行手动充电
在将其放入系统内部一段时间后、我决定用适配器手动为其充电、经过一段时间后、我意识到电池组将充电上限设为86%
通过 EV2400模块登录 BQstudio 后、我注意到电池具有不同的电压、如果您观察图像、您会看到电池2高于其他电池
这是否表明电池平衡不当或电池降级不正确???
我们将提供有关这方面的一些支持或见解、
谢谢