This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2:利用 BQ27Z561电量监测计 IC 和 BQ Studio 进行电池培训的过程。

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1355066/bq27z561-r2-the-procedure-for-training-a-battery-utilizing-the-bq27z561-fuel-gauge-ic-and-bq-studio

器件型号:BQ27Z561-R2
主题中讨论的其他器件:BQ27Z561

您好!

我目前正在配置启动学习周期所需的参数。 不过、我在获得以下提到的参数的正确值时会遇到挑战。

  • 充电电流阈值
  • 放电电流阈值
  • 电荷项收尾电流
  • 停止电流

成功学习周期的一个关键条件是确保充电电流阈值小于终止收尾电流和停止电流。 尽管我付出了努力、但我在为电荷项收尾电流确定合适的值方面仍很困难。

我在训练过程中使用的电池是 LP353035与400mA 战锂电池、其典型电压为3.7V。

我对各种连接到 EVM 中 JP9连接器的电阻值进行了实验、每个电阻值产生不同的结果:

  1. 40.2K 的电阻器:在这种情况下、电流从400mA 降至零。
  2. 150K 电阻器:我在获取平均电流的完整日志方面遇到困难。
  3. 220K 电阻器:难以获得平均电流的完整日志。
  4. 300K 电阻:在这种情况下、尽管所需的经历时间为80秒、但电流仍在一秒钟内从131mA 降至零。

根据上述观察结果、为了获得正确的学习周期参数、我需要进行哪些更改。
我随附了 我做的所有四个实验的日志文件、请仔细检查。
e2e.ti.com/.../charging_5F00_40.2K.loge2e.ti.com/.../charging_5F00_150K.loge2e.ti.com/.../charging_5F00_220K.loge2e.ti.com/.../charging_5F00_300k.log

谢谢。
鲁基卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruchika:  

    请参阅《 实现成功学习周期》 文档的第2部分。 本节将介绍如何确定应该配置哪些值来执行成功的学习周期。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我正在使用的电池是 LP353035 3.7V 和400mA o 容量。

    根据 GPC 封装报告、我编程到电量监测计(BQ27Z561)中的化学 ID 为2003、最大 DOD 为2.37%。 尽管我的电池类型是 LiPo、但根据报告、我要编程的最匹配的化学 ID 是我可以使用的镍镉电池?
    下面列出了我根据上述文档配置的参数、但这些参数不符合条件、即 Charge Current threshold < Term Taper Current > Quit Current。
    您能否验证这些参数并向我提供是否需要进行任何更改的建议?

    1.电荷项收尾电流- 25mA
    2.放电电流阈值- 40mA
    3.充电电流阈值- 3000mA
    4.停止当前- 20mA

    我将随附报告,请仔细阅读。
    e2e.ti.com/.../0451.GPCPackaged_2D00_report.zip

    谢谢。

    鲁基卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruchika:  

    是的、您应该使用2003 ChemID、因为这个 DoD%误差小于3%。 此外、您应该配置监测计、使 Taper Current > Charge Current threshold > Quit Current。 应将 Chg Current 阈值设置为低于电荷项 Taper Current。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    我卡在学习周期程序的第三步、在该步骤中、未在电池状态寄存器中设置 VCT、MCHG 和 FC 位。  
    我正在将下面给定的参数用于实现方案的监测计数据存储器中、您能否验证我用于该过程的参数是否正确?

    1.电荷项收尾电流- 40mA
    2.放电电流阈值- 35mA
    3.充电电流阈值- 25mA
    4.停止当前- 20mA

    此外、我已经尝试使用不同的电阻值来为电池充电、例如40.2K、150K、220K、目前已经放置了300K、我使用300K 进行的观察结果是、电流只能在1秒内从131mA 直接下降至零。 此处附加了用于第三步充电的日志文件、其中包含:
    e2e.ti.com/.../0027.charging_5F00_40.2K.loge2e.ti.com/.../4212.charging_5F00_150K.loge2e.ti.com/.../7026.charging_5F00_220K.loge2e.ti.com/.../0083.charging_5F00_300k.log

    谢谢。

    鲁基卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruchika:  

    对于充电项收尾电流、这取决于充电器的收尾电流。 建议将充电术语收尾电流设置为比充电器收尾电流高10%。  

    对于放电电流阈值、建议将其设置为低于 C/10的值。  

    对于充电电流阈值、建议将该值设置为低于充电项收尾电流。  

    对于 Quit Current、建议将该值设置为小于 C/20、且该值必须小于"Discharge Current Threshold"和"Charge Current Threshold"。  

    因此、请确保相应地配置这些值。  

    此外、将这些不同的电阻值连接到 EVM 上的 J9跳线的原因是什么?  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在电池充电的第三步、我再次失败、其中 FC、VCT 和 MCFG 位未设置。

    下面我提到了我正在使用的参数、请检查我是否需要更改任何值:-

    设计容量 mAh 400mA
    设计容量 cWh 148cWH
    电荷项收尾电流   40mA
    放电电流阈值 35mA
    充电电流阈值 32mA
    停止电流 30mA
    充电电压偏移 250mA
    充电终止电压充电 4200mV
    FC 设置电压阈值 4200mV
    FC 清除电压阈值 4100mV
    FD 设置电压阈值 3000毫伏
    FD 清除电压阈值 3100mV

    我已经随附了我所执行过程的两个不同的日志文件、请仔细阅读、并告诉我发生错误的位置。

    e2e.ti.com/.../Learning_5F00_procedure.loge2e.ti.com/.../Learning_5F00_logs.log

    谢谢。

    鲁基卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruchika:  

    您可以发送最新的 gg 文件吗? 此外、 将这些不同的电阻值连接到 EVM 上的 J9跳线的原因是什么?

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    当然可以! 我正在共享所有已创建的 gg 文件以及日志文件的 zip 文件夹。 请浏览一下。

    由于我们的电池容量是400mA、因此我们将电阻器更改为300K、以降低充电电流。

    e2e.ti.com/.../2287.gg.zip.zipe2e.ti.com/.../4353.Learning_5F00_logs.log

    谢谢。

    鲁基卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruchika:  

    您不应使用电阻器来控制充电电流、而应由充电器来控制所使用的电流。

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已对充电器 EVM 的问题进行了故障排除。 尽管调整了电阻器值、但第三步中仍会遇到一个问题、即 FC 和 VCT 位设置不正确、我认为问题不在于如何改变电阻器值。  

    我们的电池规格为3.7V 和400mA、因此我们调整了电阻值、相应地设置充电电流。

    您能否查看随附的日志文件并帮助我们诊断可能导致此问题的原因?

    e2e.ti.com/.../0172.gg.zip.zipe2e.ti.com/.../2248.Learning_5F00_logs.log

    此致、

    鲁基卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruchika:  

    请参阅取自 TRM 的以下屏幕截图。 FC 位只是一个标志、它根据您为 FC 设置% RSOC Threshold 或 FC 设置电压阈值编程的值进行设置。 电量监测计只能使用  FC Set % RSOC Threshold 或 FC Set Voltage Threshold 来触发 FC 标志位、但不能同时使用这两者。 要使用 FC 设置电压阈值来触发 FC 位、必须将 FC 设置% RSOC 阈值设置为等于-1%、否则电量监测计将使用 FC 设置% RSOC 阈值来设置 FC 标志位。  

    此外、要设置 VCT 位、必须满足以下图像中突出显示的所有条件。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已更改 FC 位的参数值、但更新状态的值仍未更新为0x05、仍为0x04。

    FC 设置电压阈值和 FC 清除电压阈值的先前值分别为4.2V 和4.1V。 然后、我将其分别更改为3.7V 和3V。

    我也在等待完整的休息持续时间、但仍然没有改变位。 您能帮助我找出在正确实施学习循环中会出现什么问题吗?

    我在下面提到了我所使用的参数。

    设计容量 mAh 400mA
    设计容量 cWh 148cWH
    电荷项收尾电流   40mA
    放电电流阈值 35mA
    充电电流阈值 32mA
    停止电流 30mA
    充电电压偏移 250mA
    充电终止电压充电 4200mV
    FC 设置电压阈值 3700mV
    FC 清除电压阈值 3000毫伏
    FD 设置电压阈值 3000毫伏
    FD 清除电压阈值 3100mV

    另外、我将附加 zip 文件夹、其中包含所执行测试的日志文件和 gg 文件、请仔细检查。

    e2e.ti.com/.../Learning_5F00_cycle.zip.zip

    谢谢。

    鲁基卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruchika:  

    我建议参阅此 标题为"为什么更新状态不会从4更新到5?"的常见问题解答 因为我相信这会对您有所帮助。 请查看此常见问题解答、在此告诉我它是否有帮助。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我浏览了您推荐的文档和常见问题解答、并根据这些内容进行了更改、但周期仍然停留在第三步。

    充电后、FC、VCT 和 MCHG 位未被设置。

    我在下面提到的更新值、请通读一下。

    FD 设置电压阈值 3000
    FD 清除电压阈值 3100
    FD 设置% RSOC 阈值 0
    FD 清除% RSOC 阈值 5
    FC 设置电压阈值 4100
    FC 清除电压阈值 4000
    FC 设置% RSOC 阈值 0
    FC 清除% RSOC 阈值 5

    TD 和 TC 的值分别与 FD 和 FC 相同。 此外、我正在使用的收尾电流值为40mA、并且我已配置的电流阈值参数仅根据此收尾电流值。

    您能给我建议其他什么方法、我可以通过这些方法成功实施这个学习周期吗? 我将随附以下过程的日志文件和 gg 文件。

     e2e.ti.com/.../logs.zip.zipe2e.ti.com/.../8130.gg.zip.zip

    谢谢。

    鲁基卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Jonny 今天不在办公室。 请等待回复延迟。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否告诉我、是否有其他专家可以帮助我解决此问题?

    谢谢。

    鲁基卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    要回答有关为什么 FC 位未设置的问题、您已启用 FCSETVCT 位。 当 FCSETVCT 位被启用时、只有在满足有效充电终止条件时、FC 位才会被置位。 这也意味着 FC 位不依赖于 FC 设置电压阈值或 FC 设置 RSOC 阈值。 这就是当您将 FC 设置电压阈值更改为较低值时、您看不到 FC 位已设置的原因。 您未完成学习周期的可能原因是您不满足监测计 TRM 中列出的有效充电终止条件。

    请确保您满足以上所有条件。 在满足有效充电终止条件后、您应看到 VCT 位已设置、MCHG 位已设置、FC 位已设置。  

    此致、  

    Jonny.   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我根据有效充电终止条件进行了更改、并且在应用所有这些必要的更改后、FC、VCT 和 MCHG 位正在设置、但现在我在将更新状态从04更新到05时遇到了问题。  

    我还提到了您针对将更新状态从04更改为05的问题建议的论坛、但它没有任何帮助。

    您能给我提供其他有用的建议吗? 我将随附以下日志文件、请参阅它。

    e2e.ti.com/.../Learning_5F00_21_2D00_05_2D00_24.zip.zip

    谢谢。

    鲁基卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已根据有效充电终止条件进行了更改。 实施这些更改后、FC、VCT 和 MCHG 位将得到正确设置。 但是、我现在遇到将更新状态从04更新到05的问题。 尽管提到了建议的论坛来解决此问题、但我尚未找到解决方案。

    此外、我注意到、一旦电池在充电后处于放松状态、当电压电平下降时、FC 和 MCHG 位不会按预期自动清除。

    您能给我提供其他有用的建议吗? 我将随附以下日志文件、请参阅它。

    e2e.ti.com/.../3678.Learning_5F00_21_2D00_05_2D00_24.zip.zip

    谢谢。

    鲁基卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruchika:  

    查看您发送的日志文件后、看起来您的电压和电流在学习周期中非常不稳定(请参阅下图)。  

    您的电压和电流图应更像以下内容:  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    使用相同电池还有另一种设置、我将在其中实施学习周期。 不过、该电池存在一个问题:在充电步骤之后的一个完全的弛豫期后、REST 位未设置。 该电池的配置参数与上一节电池的配置参数相同。 您能否查看随附的日志文件并帮助确定问题?
    e2e.ti.com/.../5707.LOG.zip
    谢谢。

    鲁基卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruchika:  

    查看您发送的日志文件、它看起来仍然与我的上一次回复(请参阅下图)类似。  

    请参阅我之前对正确电压和电流图的响应。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想问一下导致电压和电流值出现这种波动的原因是什么。 我是用天马电源给电池提供恒定电流给充电、用天马电子负载给放电过程提供恒定电流。  尽管设备显示的读数稳定、但波动仍然存在

    我正在执行学习循环的电池为400mA 中锂聚合物3.7V、化学 ID 为2003、最大 DOD 为2.37%。 我应该将电池的休息时间保持5小时、还是应该超过5小时? 因为多次尝试后更新状态仍未更改为05。

    此外、我将一个 DIALOG 充电器电路连接到用于充电过程的电量监测计 EVM 上。

    您能否提供导致电压和电流值出现这种不稳定性的原因?

    谢谢。

    鲁基卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruchika:  

    电压和电流值的波动可能是由您正在使用的充电器引起的。 另外、您没有将更新状态更改为0x05的一个潜在原因是、在您发送的日志文件中、似乎您未完成完整过程、请查看下图、了解学习周期电压和电流的外观。  

    此外、更新状态未变为0x05的另一个潜在原因是您未实现所需的90% DOD 变化。 DOD 的90%变化基于您在监测计中配置的电池设计容量。 为了实现这一点、重要的是要使用电池数据表指定的充电电压和终止电压、而不是系统的值完成学习周期。 这应该有助于确保您在 DOD 中实现90%的变化。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的更新状态 已更改为05、但这是在第二个放电周期之后发生的、而不是像预期的那样在充电后的弛豫周期之后发生的。  我对相同的以及 我们正在使用的化学 ID 有一些问题。

    1. 尽管更新状态 已更新,但 Ra 表保持不变。 根据参考手册、该表应在放电循环中更新。 为什么不会发生这种情况?

    2. 根据 GPC 封装报告,化学 ID 编程到 BQ27Z561表中,最大 DOD 为2.37%。 尽管我的电池类型是 LiPo、但最匹配的化学 ID 是镍镉电池。 电池类型与化学物质 ID 之间的这种不匹配是否会导致我所面临的问题?

    3.在另一台 PC 上的其他设置中,我编程了与 GPC 报告不同的化学 ID (1123),最大 DOD 为2.57%。 在此设置中、充电后 FC、VCT 和 MCHG 位未设置、即使我配置的参数与之前的设置相同。 不同的化学 ID 是否是造成这种差异的原因?  

    我将在下面附上 GPC 报告、以便您可以检查我在两种设置中使用的建议化学 ID。

    e2e.ti.com/.../5086.GPCPackaged_2D00_report.zip

    谢谢。

    鲁基卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruchika:  

     更新状态更改为0x05并不意味着 Ra 表已更新。 我之前提供的"实现成功学习周期"文档中对此进行了说明。  

    您应该使用与所使用的电池最匹配的 chemID。  

    此外、请查看我之前对您无法完成学习循环的潜在原因的回答。  

    此致、  

    Jonny.   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  
    我参考了文档并根据该文档完成了相应的程序、但我无法确定 Ra 表未更新的原因。

    您能否建议导致此问题的可能原因?

    谢谢。

    鲁基卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您是否正在将学习周期之前的 Ra 表与学习周期后 gg 文件中的 Ra 表进行比较、以查看 Ra 是否已更新? 您放电的 C 速率是多少?  

    此致、  

    约尼