This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:如何判断 FuelgaugeIC 自学是否成功?

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371630/bq27426-how-to-judge-that-fuelgaugeic-self-learning-is-successful

器件型号:BQ27426

工具与软件:

您好,

1、FuelGaugeIC 自学完成后(Pasedcharge>Qmax*37%),是否有相应的记录来判断 Qmax 和 Ra 是否已更新?

2、如何判断 FuelGaugeIC 自学是否成功?

1、FuelgaugeIC自学习结束后(Passedcharge>Qmax*37%),有没有对应的寄存器可以判断Qmax和Ra已经更新?

2 μ A、如何判断FuelgaugeIC自学习成功?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang:

    1.这用于 QMax 更新

    没有指示 Ra 何时更新的寄存器。

    2.可以通过上面的位(Qmax_Up)来检查自我学习是否成功。

    此致、

    尼克·理查兹