请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27426 工具与软件:
您好,
1、FuelGaugeIC 自学完成后(Pasedcharge>Qmax*37%),是否有相应的记录来判断 Qmax 和 Ra 是否已更新?
2、如何判断 FuelGaugeIC 自学是否成功?
1、FuelgaugeIC自学习结束后(Passedcharge>Qmax*37%),有没有对应的寄存器可以判断Qmax和Ra已经更新?
2 μ A、如何判断FuelgaugeIC自学习成功?