This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2951-Q1:模型是在内部短接至0V、还是使用了 GND 引脚?

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365477/lp2951-q1-is-the-model-shorted-internally-to-0v-or-is-it-using-the-gnd-pin

器件型号:LP2951-Q1

您好!

我需要一个 LDO 将-25V 降至-20V、并且需要对其进行仿真。

将 IN 连接至 0V (GND) 并且将 GND 引脚和 FB R{FBB}(FB 底部电阻)连接至-25V 输入不起作用。

模型是在内部短接至0v 还是使用了 GND 引脚?

该设计与其他 LDO 配合使用、

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nimrod:

    模型内部使用 GND (0V)、这就是它不起作用的原因。 我使用浮动内部 GND 对其进行了修订。 看看这是否对您有用。

    e2e.ti.com/.../LP2951_5F00_50.lib

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    重新测试后、版本不会根据 FB 引脚更改输出。

    这看起来是一个固定输出而不是一个可调版本。

    您能否通过 可调版本重新发送

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nimrod:

    很抱歉耽误你的时间。 我会在1-2个工作日内回复您。

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nimrod:

    我忘记就这个问题与您联系。 您还在努力吗?

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、谢谢