请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP2951-Q1 您好!
我需要一个 LDO 将-25V 降至-20V、并且需要对其进行仿真。
将 IN 连接至 0V (GND) 并且将 GND 引脚和 FB R{FBB}(FB 底部电阻)连接至-25V 输入不起作用。
模型是在内部短接至0v 还是使用了 GND 引脚?
该设计与其他 LDO 配合使用、
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我需要一个 LDO 将-25V 降至-20V、并且需要对其进行仿真。
将 IN 连接至 0V (GND) 并且将 GND 引脚和 FB R{FBB}(FB 底部电阻)连接至-25V 输入不起作用。
模型是在内部短接至0v 还是使用了 GND 引脚?
该设计与其他 LDO 配合使用、
谢谢
尊敬的 Nimrod:
模型内部使用 GND (0V)、这就是它不起作用的原因。 我使用浮动内部 GND 对其进行了修订。 看看这是否对您有用。
e2e.ti.com/.../LP2951_5F00_50.lib
此致、
尼克