This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725A:充电器输出电容

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24725A, BQ24725

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1368662/bq24725a-charger-output-capacitance

器件型号:BQ24725A
主题中讨论的其他器件: BQ24725

工具与软件:

您好!  

我打算在设计中使用 BQ24725a 充电器、用于提供高达9A 的充电电流和12.5V 的充电电压。  

根据典型应用和 EVM 方案、Cout 高达30uF、不再超过。 这里写的是、计划在大约3A-4A 的电流下进行充电。  

我的问题是、在大约9A-10A 的电流下充电时、电感之后的相位引脚上的充电器输出电容(C-out)是多少?  

根据我熟悉的情况、当输出电流为9A-10A 时、降压转换器的输出电容通常约为300uF、因此30uF 甚至60uF 看起来令我感到惊讶。  

您是否还可以发送一个工具根据输出电流/电压计算充电器输出电容?  

谢谢。  

奥哈德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ohad:

    我们没有适用于 BQ24725A 的设计工具。

    以下是  默认750kHz 开关频率下的建议元件值。

    [quote userid="500022" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1368662/bq24725a-charger-output-capacitance 通过我熟悉的内容得知、降压转换器在输出电流为9A-10A 时的输出电容通常约为300uF、因此30uF 甚至60uF 让我感到惊讶。  [/报价]

    对于9A-10A 充电电流、我建议使用2.2uH 的电感器、Cout 大约40uF-50uF。

    此致、

    Chistian.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:  

    谢谢、但考虑到电流并非始终为9A、据估算、大约50%的时间会采用该速率、甚至更少... 大多数情况下电流介于4A 至7A 之间、并加上我们使用615KHz 这一事实、BQ24725A 数据表中提供的电感器选择公式显示、结果为 L=7uH、因此我取了6.8 uH。  

    注意 Cout ,从我熟悉的降压或升压转换器,通常 Cout 与 Iout ~10A ,是大约数百 uF ..  

    降压/升压转换器至少是这样。 我不知道为什么充电器它只有几十 uF ,但数据表中没有 Cout 电容的公式...

    奥哈德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ohad:

    谢谢,但考虑到电流并不总是9A ,它估计是该比率约50%的时间,甚至更少... 大多数情况下电流介于4A 至7A 之间、并加上我们使用615KHz 这一事实、BQ24725A 数据表中提供的电感器选择公式显示、结果为 L=7uH、因此我取了6.8 uH。  [/报价]

    我们建议根据最大充电电流选择电感器。

    注意 Cout ,仍然从我熟悉的降压或升压转换器,通常 Cout 与 Iout ~10A ,是大约几百 uF。  [/报价]

    我无法评价其他降压或升压转换器、因为我不直接为它们提供支持。 不过、这些是为 BQ24725选择的值、到目前为止我们还没有任何重大问题。

    、至少对于降压/升压转换器的情况。 我不知道为什么充电器它只有几十 uF ,但数据表中没有 Cout 电容的公式.../quote]

    此致、

    Christian。

    [/quote]
    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:  

    那么、您在这里的意思是使用 Icout=Cout x dVout/dt 并由此推导 Cout? 这里的 dt 是什么?  

    奥哈德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ohad:

    dVout/dt 是电压相对于时间的变化。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我知道什么是 dvout/dt。 您给了我一个 Icout 公式、而我询问是否有 Cout 公式。  

    那么,给出 Icout 的公式究竟意味着什么? 要从它推导 Cout? 如何?  

    如果你打算从推导 Cout : Icout=Cout x dVout/dt 要比计算 Cout 要在这个公式中的 dt 要多大?  

    奥哈德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ohad:

    我们没有电感器和输出电容器的选择计算。 我们已 根据所选充电电流提供建议的元件值。

    如前所述、您选择了6.8uH 电感器。

    我们建议 为了获得良好的环路稳定性、输出电感器和输出电容器的谐振频率应设计在10kHz 和20kHz 之间。 根据此信息、您可以从该方程式推导 Cout。

    对于9A-10A 充电电流、我建议使用2.2uH 的电感器、Cout 大约40uF-50uF。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:  

    但 如果9A-10A 最多只有5%到10%的时间... 而90%到95%的时间电流的另一部分是高达4.5A 的电流,仍然要根据9A-10A 选择电感器?  

    奥哈德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ohad:

    为什么充电电流在5%-10%的时间内仅为9A-10A? 您是否在充电周期中更改充电电流?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    不是在同一周期、我的意思是、一般而言、 可以看到、此充电器用于为移动电源中的电池充电。 (x 个电池需要 x 个充电器)。 充电为9A 表示充电速率为1C。 但这并不是始终的速率。 充电率可以是0.5C、0.2C 等。  但我们需要确保1C (9A)是光学的。  

    奥哈德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ohad:

    是的、充电电流不会始终为9A。 电池将必须在较低的充电电流下经历预充电阶段、直到电池达到快速充电阈值。 但是、如果快速充电电流编程为9A、我建议使用2.2uH 的电感器、Cout 约为40uF-50uF。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:  

    我不是这样说的。 我了解从预充电到快速充电的电池充电过程。 我的意思是、系统通常工作时、在从预充电中唤醒后、电池在正常状态下的充电电流介于4.5A 至6.5A 之间。  

    奥哈德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ohad:

    感谢您的澄清。 在这种情况下、我认为您选择的电感器没有任何明显的问题。

    此致、

    Christian。