主题中讨论的其他器件: BQ24725
工具与软件:
您好!
我打算在设计中使用 BQ24725a 充电器、用于提供高达9A 的充电电流和12.5V 的充电电压。
根据典型应用和 EVM 方案、Cout 高达30uF、不再超过。 这里写的是、计划在大约3A-4A 的电流下进行充电。
我的问题是、在大约9A-10A 的电流下充电时、电感之后的相位引脚上的充电器输出电容(C-out)是多少?
根据我熟悉的情况、当输出电流为9A-10A 时、降压转换器的输出电容通常约为300uF、因此30uF 甚至60uF 看起来令我感到惊讶。
您是否还可以发送一个工具根据输出电流/电压计算充电器输出电容?
谢谢。
奥哈德