This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25119:CAN 分流电阻器替换为底部 MOSFET Rdson、如 LM25116

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371587/lm25119-can-shunt-resistor-replaced-by-the-bottom-mosfet-rdson-like-lm25116

器件型号:LM25119

工具与软件:

尊敬的 TI:

我不确定是否允许将 NMOS Rdson 用作分流电阻器?

如果可能、则应使用哪种滤波 RC?

逐字记录、

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    常规电阻器是始终使用的。 使用 NMOS Rds/on 时则不确定。

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mahmoud

    Rshunt 和 MOSFET RDS (on)在电流感应方面的主要区别是什么?

    LM25119是否支持此类替换?

    棱镜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 FET Rds/on 时、有几个与导通电阻并联的100pF 寄生电容。 阻抗为 Ron/(1 + CP*Ron*S)。 时间常数是 CP*Ron,非常小。 理论上应该类似于分流电阻器。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mahmoud

    1) 1)我可以问"S"代表什么吗?

    2)好的、那么唯一缺少的一个问题是 CS 引脚能够处理此类开关电压范围。

    我可能会弄错、但  绝对最大额定值 CS1、CS2仅为0.3V。

    因此、如果使用分压器将开关节点分离到该范围内的点、这样做是否仍然有效?

    棱镜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "S"是拉普拉斯 变量。

    没错、CS1和 CS2上的绝对最大值仅为0.3V。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、我想这是死胡同。

    感测周期在底部 FET 打开期间、在关断周期中出现高压、并且感测引脚本身无法处理这个电压。

    感谢您的分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信这个问题已经解决、我将关闭它。