This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5350:UCC5350MC 的最大频率

Guru**** 2512825 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC5350, UCC5390

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372010/ucc5350-maximum-frequency-of-ucc5350mc

器件型号:UCC5350
主题中讨论的其他器件: UCC5390

工具与软件:

您好!

  我采用基于 SiC MOSFET 的设计、开关频率将为400kHz。 我想使用 UCC5350MC SiC MOSFET 驱动 IC、

  该 IC 可在400kHz 下工作吗?

  VCC1和 VCC2的静态电流是多少?

此致、

Nandish Jasani。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nandish:

    对于 UCC5350、最大空载开关频率约为10MHz。 从技术角度而言、最大负载频率由输出电流和输出负载决定。  UCC5350具有10A 输出电流。 如果它正在驱动一个100nC 负载、它的上升时间大约为10ns。  

    这并不是很简单、因为您通常希望 FET 的电压一直抑制上升、一直抑制到总线轨传导一些电流。  

    在400kHz 频率下、预期的最小占空比是多少? 5%的占空比将为125ns。 开关时间将根据您选择的 FET 和电流而变化、但在此频率下您仍然应该具有可用的脉冲宽度并假定的最小占空比。 请查看下面 UCC5350和各种 FET 及电流的一些示例开关时间:关断时间约为这些导通时间的1/2、但这不会影响您的可用脉冲宽度。

    此致、

    肖恩

    UCC5350在不到30ns 的时间内驱动30A SCT3080KR

    UCC5350驱动2A IMZ120R350M1HIN < 20ns

    UCC5350 在 不到50ns 的时间内驱动60A 3个并联 NTH4L015N065SC1

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Sean Cashin 的回复。 我明白了。 但我在谐振逆变器中使用了此 IC、其中固定占空比为50%、频率在200kHz 至400kHz 之间变化。 我还在同一个项目中使用了斩波器(降压转换器)、并将占空比从10%更改为90%。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nandish:

    在这种情况下,你应该没有问题! 但是、UCC5390的输出电流是 UCC5350的两倍。 如果您担心上升时间、可以改用该器件。 我还有该器件的测量值、确实速度要快一点、但速度不能是原来的2倍。

    UCC5390在不到30ns 的时间内驱动30A SCT3080KR

    UCC5390驱动2A IMZ120R350M1HIN < 20ns

    UCC5390 在 不到50ns 的时间内驱动60A 3个并联 NTH4L015N065SC1