主题中讨论的其他器件: UCC5390
工具与软件:
您好!
我采用基于 SiC MOSFET 的设计、开关频率将为400kHz。 我想使用 UCC5350MC SiC MOSFET 驱动 IC、
该 IC 可在400kHz 下工作吗?
VCC1和 VCC2的静态电流是多少?
此致、
Nandish Jasani。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、Nandish:
对于 UCC5350、最大空载开关频率约为10MHz。 从技术角度而言、最大负载频率由输出电流和输出负载决定。 UCC5350具有10A 输出电流。 如果它正在驱动一个100nC 负载、它的上升时间大约为10ns。
这并不是很简单、因为您通常希望 FET 的电压一直抑制上升、一直抑制到总线轨传导一些电流。
在400kHz 频率下、预期的最小占空比是多少? 5%的占空比将为125ns。 开关时间将根据您选择的 FET 和电流而变化、但在此频率下您仍然应该具有可用的脉冲宽度并假定的最小占空比。 请查看下面 UCC5350和各种 FET 及电流的一些示例开关时间:关断时间约为这些导通时间的1/2、但这不会影响您的可用脉冲宽度。
此致、
肖恩
UCC5350在不到30ns 的时间内驱动30A SCT3080KR

UCC5350驱动2A IMZ120R350M1HIN < 20ns

UCC5350 在 不到50ns 的时间内驱动60A 3个并联 NTH4L015N065SC1

你好、Nandish:
在这种情况下,你应该没有问题! 但是、UCC5390的输出电流是 UCC5350的两倍。 如果您担心上升时间、可以改用该器件。 我还有该器件的测量值、确实速度要快一点、但速度不能是原来的2倍。
UCC5390在不到30ns 的时间内驱动30A SCT3080KR

UCC5390驱动2A IMZ120R350M1HIN < 20ns

UCC5390 在 不到50ns 的时间内驱动60A 3个并联 NTH4L015N065SC1