This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4811-Q1:TPS48111

Guru**** 2531670 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5149, TPS4811-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372146/tps4811-q1-tps48111

器件型号:TPS4811-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5149

工具与软件:

尊敬的所有人:

对于一个具有2个铅酸电池备用的28V、3、5A、6、5A 和12、5A 电源开发的新项目、我们有2个独立输出、最初受标准玻璃保险丝保护。

为了防止安装人员对保险丝进行不良更换并防止损坏电源、在完成项目之前、我们希望评估电子保险丝、但我们更喜欢在硬件锁存中提供短路保护、具体取决于固件。

我们会看到 TPS48111模型(闭锁模型)... 如果有其他解决方案、这是正确的选择吗?

主要要求是该元件具有足够的稳健性、能够防止输出接地短路、由 LM5149 dc-c 控制器或直接由高达65Ah 的电池供电。

 那么、TPS48111是否有高达12、5A 的良好电流监控器? 在本例中、精度是什么?

感谢您发送编修。

费德里科·马德加林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    *抱歉:30V 电池充电器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Federico  

    欢迎使用 E2E!

    您是否在 2节铅酸电池之间进行电源复用? 如果是、请查看 https://www.ti.com/lit/an/snoaa94/snoaa94.pdf?中的第9页 ts = 17777112738&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F 

    Br、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakech:

    感谢您的欢迎(即使我有一个同名的旧帐户)和您的快速回复!

    这2节电池是为了订购27、6V 的,从 LM5149直接充电改变电压,以控制顺序,使用分流器,电流... 很明显、电压就是电池的电压。

    产品是我们有2个独立输出,我们想要更换玻璃保险丝,每个输出一个,用高侧开关 bevaiour IF 保险丝... 因此、问题是 TPS48111是否足够稳健、能够抵御电池(比 LM5149直流/直流电池能量更多)带来的短路粉末。

    然后、我注意到了您的应用手册、其中介绍了如何使用 LM74910作为闭锁模式下具有短路保护的理想二极管或高侧开关... 这两款芯片的区别是什么?

    谢谢!

    费德里科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Federico  

    LM74910更适合于我们需要满足 ISO 脉冲的汽车应用。 理想二极管功能有助于通过其 有源反向电流阻断功能使系统符合 ISO 瞬态要求。

    而 TPS4811-Q1更适用于取代机械继电器、断路器和有源组件 MOSFET 的设计。

    TPS48111可在1us 内提供短路保护。 两级保护有助于传递瞬态负载电流、持续时间由 TMR 模拟类似保险丝的特性来设定。

    Br、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh、早上好、

    好的、我了解... 实际上、TPS48111中的保护响应时间更短... 在这个特定的应用中,我们需要更换玻璃保险丝...

    谢谢!

    费德里科