主题中讨论的其他器件:LM5149、
工具与软件:
尊敬的所有人:
对于一个具有2个铅酸电池备用的28V、3、5A、6、5A 和12、5A 电源开发的新项目、我们有2个独立输出、最初受标准玻璃保险丝保护。
为了防止安装人员对保险丝进行不良更换并防止损坏电源、在完成项目之前、我们希望评估电子保险丝、但我们更喜欢在硬件锁存中提供短路保护、具体取决于固件。
我们会看到 TPS48111模型(闭锁模型)... 如果有其他解决方案、这是正确的选择吗?
主要要求是该元件具有足够的稳健性、能够防止输出接地短路、由 LM5149 dc-c 控制器或直接由高达65Ah 的电池供电。
那么、TPS48111是否有高达12、5A 的良好电流监控器? 在本例中、精度是什么?
感谢您发送编修。
费德里科·马德加林