Thread 中讨论的其他器件:UCC256403
工具与软件:
您好、TI:
我对适用于 UCC25640X 的 EVM 有几个问题:
待机功能的用途是什么? UCC25640X 是否需要使用此类外部电路? 

2- UCC256403 -> HV 引脚是否必须接地?
3 -是否需要初级 MOSFET 栅极输入端的二极管电路? 您能更详细地解释一下吗? 我也会看到双极组装。 您能解释一下吗?


祝大家心情愉快!
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好、TI:
我对适用于 UCC25640X 的 EVM 有几个问题:
待机功能的用途是什么? UCC25640X 是否需要使用此类外部电路? 

2- UCC256403 -> HV 引脚是否必须接地?
3 -是否需要初级 MOSFET 栅极输入端的二极管电路? 您能更详细地解释一下吗? 我也会看到双极组装。 您能解释一下吗?


祝大家心情愉快!
此致
您好!
1. EVM 用户指南的第10.2节介绍了此电路的用途。 可以在以下链接找到用户指南。
https://www.ti.com/lit/ug/sluubx3b/sluubx3b.pdf
2. HV 引脚用于 VCC 引脚的 JFET 充电、以便启动自举。 在 UCC25640x 数据表中可找到有关其功能的更多信息。 您可以将其连接到直流输入电压、或者如果您的设计采用交流线路供电、则可关闭全波整流器输出。
https://www.ti.com/lit/gpn/ucc256402
3.左侧的电路来自 EVM。 这些二极管用于实现快速 FET 关断。
中左侧的电路可使用外部 PNP 晶体管快速实现 FET 关断。
两个电路都将工作。 带有 PNP 晶体管的放大器用于提供更大的 FET 栅极放电电流。
此致、