This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25640EVM-020:问题:待机模式的原理图部分

Guru**** 2448840 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372614/ucc25640evm-020-question-schematic-part-for-standby-mode

器件型号:UCC25640EVM-020
Thread 中讨论的其他器件:UCC256403

工具与软件:

您好、TI:


我对适用于 UCC25640X 的 EVM 有几个问题:


待机功能的用途是什么? UCC25640X 是否需要使用此类外部电路?


2- UCC256403 -> HV 引脚是否必须接地?


3 -是否需要初级 MOSFET 栅极输入端的二极管电路? 您能更详细地解释一下吗? 我也会看到双极组装。 您能解释一下吗?


祝大家心情愉快!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审核中、我会尽快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. EVM 用户指南的第10.2节介绍了此电路的用途。  可以在以下链接找到用户指南。

    https://www.ti.com/lit/ug/sluubx3b/sluubx3b.pdf

    2. HV 引脚用于 VCC 引脚的 JFET 充电、以便启动自举。  在 UCC25640x 数据表中可找到有关其功能的更多信息。  您可以将其连接到直流输入电压、或者如果您的设计采用交流线路供电、则可关闭全波整流器输出。

    https://www.ti.com/lit/gpn/ucc256402

    3.左侧的电路来自 EVM。  这些二极管用于实现快速 FET 关断。

    中左侧的电路可使用外部 PNP 晶体管快速实现 FET 关断。

    两个电路都将工作。  带有 PNP 晶体管的放大器用于提供更大的 FET 栅极放电电流。

    此致、