This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27624:驱动器正在加热

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1360290/ucc27624-driver-is-heating

器件型号:UCC27624
Thread 中讨论的其他器件:UCC28951

驱动器连接在 Ucc28951控制器和栅极驱动变压器之间、以驱动半桥。  由于驱动器升温、我无法检查栅极波形。

我试过 Vdd :15V, 12V.

下面是电路设计。

以下是器件型号:

变压器 P/N:GT04-111-252-A

MOSFET P/N:IPW65R090CFD7XKSA1.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammed:

    输入信号可能超出数据表设定的额定值。 您能否发送驱动器输入信号的波形? 如果您制作了自己的原理图、是否也可以随布局一起发送?

    谢谢!
    Rubas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Salam Khalid。  

    下面是电路。 布局遵循数据表中的建议布局、我将按照 tomo 分享布局。  

    上述波形为 Vdd:15V。 几秒钟后、驾驶员开始发热。  

    布局:2个驱动器

    深蓝色:来自控制器的信号

    天空蓝色:地面

    紫色层过孔:电源

    超过哪些器件输入? 您能解释一下吗?  

    再说一遍、VDD:12V。 上述列出了所有初级 FET 和变压器器件型号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wa Salaam Mohammed

    通常、栅极驱动器可能会由于输入非常高的频率或信号振幅而变热。

    看起来输出波形(假设它们是在 GATE A 和 GATE B 测试点获取的)很长的上升/下降时间、即重负载。 您能否发送初级侧的电流波形?

    我们还有与使用栅极驱动器变压器相关的应用手册、可能会有所帮助: www.ti.com/.../slla602.pdf

    谢谢!
    Rubas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Salaam Mohammed、

    由于一个月内没有任何活动、我将关闭该主题。 如果您还有其他问题、请回复或创建新主题帖。

    谢谢!
    Rubas