Thread 中讨论的其他器件:UCC28951
驱动器连接在 Ucc28951控制器和栅极驱动变压器之间、以驱动半桥。 由于驱动器升温、我无法检查栅极波形。
我试过 Vdd :15V, 12V.
下面是电路设计。

以下是器件型号:
变压器 P/N:GT04-111-252-A
MOSFET P/N:IPW65R090CFD7XKSA1.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Wa Salaam Mohammed
通常、栅极驱动器可能会由于输入非常高的频率或信号振幅而变热。
看起来输出波形(假设它们是在 GATE A 和 GATE B 测试点获取的)很长的上升/下降时间、即重负载。 您能否发送初级侧的电流波形?
我们还有与使用栅极驱动器变压器相关的应用手册、可能会有所帮助: www.ti.com/.../slla602.pdf
谢谢!
Rubas