This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62175:针对5V 输出的电路

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372140/tps62175-circuit-for-5v-output

器件型号:TPS62175

工具与软件:

您好!


您能否介绍一下 TPS62175DQCT 的设计? 我已经附加了一个相同的 PDF 文件。  

PFA。

等待您的宝贵反馈

谢谢

e2e.ti.com/.../TPS62175DQCT.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的咨询。 我们将在下周结束前与您联系。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    1.如果未使用 PG 功能,此引脚应保持开路状态。 不要将其接地;

    2.建议在输入侧添加一个0.1uF 的陶瓷电容、并且 Cin 应尽可能靠近器件的 Vin 引脚和 GND 引脚放置。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如数据表中所述、PG 可以保持悬空或连接到 AGND。 那么、根据我的设计、您是否需要指出有任何具体的技术原因、或者如果我们保持 PG 引脚连接到 GND、仍然可以吗?

    谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    是的、可以按照数据表中的说明保持 PG 连接到 GND。  

    谢谢、此致。