请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62175 工具与软件:
您好!
您能否介绍一下 TPS62175DQCT 的设计? 我已经附加了一个相同的 PDF 文件。
PFA。
等待您的宝贵反馈
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
您能否介绍一下 TPS62175DQCT 的设计? 我已经附加了一个相同的 PDF 文件。
PFA。
等待您的宝贵反馈
谢谢
1.如果未使用 PG 功能,此引脚应保持开路状态。 不要将其接地;
2.建议在输入侧添加一个0.1uF 的陶瓷电容、并且 Cin 应尽可能靠近器件的 Vin 引脚和 GND 引脚放置。
谢谢、此致。
是的、可以按照数据表中的说明保持 PG 连接到 GND。
谢谢、此致。