Other Parts Discussed in Thread: TPS61022
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61022 主题中讨论的其他器件: TPS61088
工具与软件:
嗨、团队:
我们正在为我们的应用开发一个升压转换器电路、需要关于输出电流的一些指导。
升压电路的输入端将连接锂聚合物电池、因此输入电压将在2.8V 到4.2V 之间变化。
我们需要能够接受 指定输入电压并提供至少5V 和4A 输出的升压转换器。 TPS61022是否 即使在较低的电池电压下也能支持4A 电流? 如果不符合、请推荐符合 规格的替代器件。
提前感谢!
Kaushal K