This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:最大输出电流

Guru**** 2924430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61022, TPS61088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372489/tps61022-maximum-output-current

器件型号:TPS61022
主题中讨论的其他器件: TPS61088

工具与软件:

嗨、团队:

我们正在为我们的应用开发一个升压转换器电路、需要关于输出电流的一些指导。

升压电路的输入端将连接锂聚合物电池、因此输入电压将在2.8V 到4.2V 之间变化。

我们需要能够接受 指定输入电压并提供至少5V 和4A 输出的升压转换器。 TPS61022是否 即使在较低的电池电压下也能支持4A 电流? 如果不符合、请推荐符合 规格的替代器件。

提前感谢!

Kaushal K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaushal K、

    升压转换器的专家因假期外出办公。

    您可以使用最小输入电压和最大输出功率来计算开关所需的最小电流。 电压为2.8V 和20W。

    因此最大输出功率时的输入电流将为7.2A。 电感器电流的纹波和系统中的效率损失需要一些裕度、因此至少需要一个开关电流为9.5A 的器件作为一个良好的起点。

    TPS61022在最坏情况下的峰值电流为6.5A、因此无法以最低输入电压提供全功率。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaushal K:

    遗憾的是、当输入电压低至2.8V 时、TPS61022不支持5V/4A。

    请使用 TPS61088作为 替代部件。

    此致、

    Nathan