This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62097:开关频率

Guru**** 2501185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1370172/tps62097-switch-frequency

器件型号:TPS62097

工具与软件:

MODE 引脚断开时、芯片的频率远低于2.5MHz。 频率值约为1.9Mhz、并随着负载电流的变化而变化

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、彭兆

    感谢您使用 E2E。

    正如 数据表的图9-14所示、在一些 Vin 临界情况下、1.9MHz 的开关频率是可行的、开关频率取决于负载电流并在一定程度上扩展也是正常情况。

    请检查您的设置是否可能落入这样的角箱、如果您认为您的结果不合理、请告诉我。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andreas、

    感谢您的答复

    作为您的信息、我认为频率是正确的。 但我需要确认另一个现象。

    出现这种现象的是、频率在拐角后随着负载电流的增加而降低。

    我们的输入电压值为5V。 转角电流的值约为300mA、输出电压约为1.1V。

    我将再次检查我的设置、并确保在 负载电流增加时芯片的输入电压保持恒定。

    非常感谢

    BR

    彭兆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的彭兆先生/女士:

    我查看了特性数据库、发现了一些运行条件、在这些条件下、频率会随着负载的增加而降低。 但对于您的运行参数、根据这个数据集、我不希望出现这种行为。 但我认为所使用元件(电感、输出电容)的 ESR 会对开关频率行为产生影响。

    与负载变化相比、您测量的频率变化是多少?

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    我们修复了设置问题、测试结果如下所示、有两种输出测试。

    电流/A sw/MHz 输入 输出 电流/A sw/MHz 输入 输出
    0 2.339. 5.139. 3.31. 0 1.928 5.135. 1.18.
    0.1. 2.309. 5.126. 3.341. 0.1. 1.956. 5.14. 1.178.
    0.2. 2.3. 5.123. 3.329. 0.2. 1.983. 5.128. 1.179.
    0.3. 2.274. 5.126. 3.329. 0.3. 1.996. 5.135. 1.174
    0.4. 2.278. 5.109. 3.319. 0.4. 2.011. 5.135. 1.173.
    0.5. 2.252. 5.1. 3.326. 0.5. 2.024 5.139. 1.171.
    0.6. 2.247. 5.105. 3.312. 0.6. 2.035. 5.126. 1.167.
    0.7. 2.233. 5.093 3.313. 0.7. 2.048 5.126. 1.165.
    0.8. 2.213. 5.089 3.311. 0.8. 2.055. 5.117 1.159.
    0.9. 2.201 5.079 3.354. 0.9. 2.071 5.111. 1.158.
    1. 2.188. 5.067 3.359. 1. 2.083. 5.102. 1.165.

    您可以看到、当输出为3.3V 时、开关频率随着电流增大而降低。

    当输出为1.1V 时、开关频率随着电流增加而增加。

    BR

    Peng Zhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、彭兆

    感谢您分享测试结果。

    我认为1.1V 电压结果与预期相当(根据 数据表的图9-14)。

    实际上、我还预计在3.3V 工作点增加负载时、开关频率会增加。 但该点接近中等占空比的边沿。 当 Vin 低于这个中等占空比的边沿时、趋势反转并且开关频率随着负载的增加而降低是正常的。 但这没有问题、因为仍然给出了稳压器的性能。

    如果您有兴趣、可以阅读以下应用手册以了解有关开关频率行为的更多信息: http://www.ti.com/lit/pdf/slyt646

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andreas、

    似乎没有问题。

    非常感谢

    此致、

    Peng Zhao