工具与软件:
MODE 引脚断开时、芯片的频率远低于2.5MHz。 频率值约为1.9Mhz、并随着负载电流的变化而变化
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
MODE 引脚断开时、芯片的频率远低于2.5MHz。 频率值约为1.9Mhz、并随着负载电流的变化而变化
您好、彭兆
感谢您使用 E2E。
正如 数据表的图9-14所示、在一些 Vin 临界情况下、1.9MHz 的开关频率是可行的、开关频率取决于负载电流并在一定程度上扩展也是正常情况。
请检查您的设置是否可能落入这样的角箱、如果您认为您的结果不合理、请告诉我。
此致、
Andreas。
尊敬的 Andreas:
我们修复了设置问题、测试结果如下所示、有两种输出测试。
| 电流/A | sw/MHz | 输入 | 输出 | 电流/A | sw/MHz | 输入 | 输出 | |
| 0 | 2.339. | 5.139. | 3.31. | 0 | 1.928 | 5.135. | 1.18. | |
| 0.1. | 2.309. | 5.126. | 3.341. | 0.1. | 1.956. | 5.14. | 1.178. | |
| 0.2. | 2.3. | 5.123. | 3.329. | 0.2. | 1.983. | 5.128. | 1.179. | |
| 0.3. | 2.274. | 5.126. | 3.329. | 0.3. | 1.996. | 5.135. | 1.174 | |
| 0.4. | 2.278. | 5.109. | 3.319. | 0.4. | 2.011. | 5.135. | 1.173. | |
| 0.5. | 2.252. | 5.1. | 3.326. | 0.5. | 2.024 | 5.139. | 1.171. | |
| 0.6. | 2.247. | 5.105. | 3.312. | 0.6. | 2.035. | 5.126. | 1.167. | |
| 0.7. | 2.233. | 5.093 | 3.313. | 0.7. | 2.048 | 5.126. | 1.165. | |
| 0.8. | 2.213. | 5.089 | 3.311. | 0.8. | 2.055. | 5.117 | 1.159. | |
| 0.9. | 2.201 | 5.079 | 3.354. | 0.9. | 2.071 | 5.111. | 1.158. | |
| 1. | 2.188. | 5.067 | 3.359. | 1. | 2.083. | 5.102. | 1.165. |
您可以看到、当输出为3.3V 时、开关频率随着电流增大而降低。
当输出为1.1V 时、开关频率随着电流增加而增加。
BR
Peng Zhao
您好、彭兆
感谢您分享测试结果。
我认为1.1V 电压结果与预期相当(根据 数据表的图9-14)。
实际上、我还预计在3.3V 工作点增加负载时、开关频率会增加。 但该点接近中等占空比的边沿。 当 Vin 低于这个中等占空比的边沿时、趋势反转并且开关频率随着负载的增加而降低是正常的。 但这没有问题、因为仍然给出了稳压器的性能。
如果您有兴趣、可以阅读以下应用手册以了解有关开关频率行为的更多信息: http://www.ti.com/lit/pdf/slyt646
此致、
Andreas。