您好!
对于3s 配置、是否有任何可用的效率数据? 数据表中只有5s/7s/10。
谢谢!
Michael
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
对于3s 配置、是否有任何可用的效率数据? 数据表中只有5s/7s/10。
谢谢!
Michael
Michael、您好!
感谢您耐心等待。 我最近已经被淹没了。 正如我预期的那样、我们测量的效率不低于500mA。 
开关时转换器的静态电流应在2.5mA 附近。 如果我们假设 VOUT、以便简化计算、并假设还有接近理想的情况、则 效率约为29%。 请记住、我们没有提供 开关时静态电流的规格、因此 对于客户的应用、效率可能会有所不同。
请告诉我这是否解答了您的问题。
此致、
埃森·加洛韦