This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:3节串联配置的效率曲线

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1358570/bq25756-efficiency-curve-for-3s-configuration

器件型号:BQ25756

您好!

对于3s 配置、是否有任何可用的效率数据? 数据表中只有5s/7s/10。

谢谢!

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请准确告诉我您需要的输入和输出电压以及电流、我将尝试找到最接近该值的效率曲线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、乌察夫、

    Vin 为 +24V 或+15V、对于3sXp 锂离子电池、VOUT 为12.6V。   约为6A。

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、如果我们有任何与此相关的数据、我很快会告诉您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、乌察夫、

    您是否能够找到效率数据?

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Michael、我一直很忙。 我很快就会给您回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、请查看下面的内容。 VIN 12V、VBAT 12V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、乌察夫、

    谢谢您的回答。 您是否有关于15V 至24V 范围内 VIN 的任何数据? 或者这是最近的吗?

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此配置的最新数据的唯一 VIN 是12V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乌察夫

    这些测量结果呢?

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是、现在不可能做到这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    这里是 VIN = 24V 以及 VBAT = 11.6和13.5时的结果。 您必须单击图像以获得更清晰的版本。

    这里是 VIN = 15V、VBAT = 11.6和13.5时的结果


    如果您有关于此器件的任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan

    这太棒了,非常感谢!  

    最后一个请求:是否可以在1mA 系统电流(这种情况下不会进行充电)时获得效率测量? 产品将处于低功耗状态、我们想知道效率。

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    欢迎您!

    您是否指的是1mA 系统电流的反向模式? 系统电压将是多少?

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    我是说来自系统的1mA 负载、因此仍处于正向模式。 与先前的测量值相同的 VIN/ VOUT (15V-24Vin、12Vout)。 设置基本上与其他电机相同、只是低至1mA 电流。

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    在这种情况下、我假设 EN_TERM=0?   在负载这么低的情况下、我们通常不测量效率。 我将在周二给您回复、看看我们能提供什么。

    如果 EN_TERM=1、则充电器将达到电池充电电压并终止。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    本周我一直很忙。 如果这对您有用、我会在星期五之前尝试与您联系。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    祝您好运?

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    感谢您耐心等待。 我最近已经被淹没了。 正如我预期的那样、我们测量的效率不低于500mA。



    开关时转换器的静态电流应在2.5mA 附近。 如果我们假设 VOUT、以便简化计算、并假设还有接近理想的情况、则 效率约为29%。 请记住、我们没有提供 开关时静态电流的规格、因此 对于客户的应用、效率可能会有所不同。

    请告诉我这是否解答了您的问题。

    此致、
    埃森·加洛韦