This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:BQ40Z50-R2

Guru**** 2539770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371491/bq40z50-r2-bq40z50-r2

器件型号:BQ40Z50-R2
Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO

工具与软件:

您好!

在 bqstudio 中、我已将 IC BQ40z50-R2的 OCD1、OCD2时序保护分别配置为30s 和6s。

在示波器中观察到时序时、我发现延迟为 Apox。 在不同的测量时刻、OCD1为32至35秒、OCD2为8至9秒。

类似地,对于模拟前端保护 ASCD1和 ASCD2 (阈值设置: F1和24 ;[RSNS]=1 ;[SCDDx2]=1 )我已将时序配置为1830µs 和122µs ,并在示波器中观察到的时序分别为2ms 和2ms。

 如果您知道此计时错误的问题是什么以及如何解决该问题、将会非常有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaya:

    是否可以接收包含电量计设置的.gg 文件和描述上述情况的日志文件、以便我们深入了解一下?

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    感谢您的答复。 我正在附加.gg 文件、请查看。

    此致、

    JayaBharathe2e.ti.com/.../10062024_5F00_TI_5F00_DataMemory.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaya:

    感谢您发送.gg 文件、我们能够确认已正确启用保护。

    是否可以接收描述上述情况的日志文件? 这将使我们能够查看在这种情况发生时电量监测计内正在发生的情况。

    此致、

    Anthony Baldino