Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO
工具与软件:
您好!
在 bqstudio 中、我已将 IC BQ40z50-R2的 OCD1、OCD2时序保护分别配置为30s 和6s。
在示波器中观察到时序时、我发现延迟为 Apox。 在不同的测量时刻、OCD1为32至35秒、OCD2为8至9秒。
类似地,对于模拟前端保护 ASCD1和 ASCD2 (阈值设置: F1和24 ;[RSNS]=1 ;[SCDDx2]=1 )我已将时序配置为1830µs 和122µs ,并在示波器中观察到的时序分别为2ms 和2ms。
如果您知道此计时错误的问题是什么以及如何解决该问题、将会非常有帮助。