工具与软件:
您好!
1. 哪个寄存器需要 设置 BQ25756充电器控制器上的充电安全计时器。
2.如何读取适配器的当前状态。
3.如何读取充电器的运行状态。
4.用于设置自主充电模式的寄存器。
--> 以上4项功能如何使用哪一个寄存器?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Sankar、
请记住、您可以通过 BQ25756数据表获取大部分信息。
即 REG0x15位2:1。
2.该寄存器位于充电器标志寄存器 REG0x26中。 它是位7。 它会告诉您输入功率是否在范围内。
这是 REG0x21。 是位2:0。
4.可以设置 REG0x19[7] REG_RST 以将所有寄存器重置为默认值。 REG_RST 或寄存器复位会将所有寄存器设置为默认值。 您还可以设置 WATCHDOG=Disable 来禁用看门狗计时器、此时 BQ25756不再需要微控制器通信来保持寄存器设置。
此致、
埃森·加洛韦
我的问题:
Unknown 说:4. 用于设置自主充电模式的寄存器。[/QUOT]您的 答案:
[报价 userid="454523" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1369929/bq25756-how-to-enable-safety-timer-on-by-setting-reg/5230598 #5230598"]您可以设置 REG0x19[7] REG_RST 以将所有寄存器重置为默认值。 REG_RST 或寄存器复位会将所有寄存器设置为默认值。 您还可以设置 WATCHDOG=Disable 来禁用看门狗计时器、此时 BQ25756不再需要微控制器通信来保持寄存器设置。
[报价]我有点困惑。 我的问题是启用自主充电模式、但答案是建议使用 REG_RST 将所有寄存器重置为其默认值、并禁用看门狗计时器以保持寄存器设置不变。 会将 REG_RST 设置为默认值 启用自主充电模式? 这就足够了、您可以澄清一下这个问题吗?

1. 上面删除了 我从 BQ25756数据表中添加的、是什么 默认值 如果我们设置 REG_RST 使能、并且、
要进行确认、是否使用 REG_RST 复位寄存器并依赖于 ILIM_HIZ、ICHG 和 FB 引脚上的电阻值来有效启用可在 BQ25756上视为"自主充电模式"的器件?

3.在上图使用这个寄存器,我们可以禁用看门狗计时器,并在禁用后设置00值到寄存器如何我们 再次启用看门狗计时器?
4. 自主充电模式和自主充电周期都是一样的,如果它不是相同的意味着如何实现这一点?