This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:如何通过设置 REG 来启用安全计时器?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1369929/bq25756-how-to-enable-safety-timer-on-by-setting-reg

器件型号:BQ25756

工具与软件:

您好!

1. 哪个寄存器需要 设置 BQ25756充电器控制器上的充电安全计时器。
2.如何读取适配器的当前状态。
3.如何读取充电器的运行状态。
4.用于设置自主充电模式的寄存器。

--> 以上4项功能如何使用哪一个寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sankar、

    请记住、您可以通过 BQ25756数据表获取大部分信息。

    即 REG0x15位2:1。
    2.该寄存器位于充电器标志寄存器 REG0x26中。 它是位7。 它会告诉您输入功率是否在范围内。
    这是 REG0x21。 是位2:0。
    4.可以设置 REG0x19[7] REG_RST 以将所有寄存器重置为默认值。 REG_RST 或寄存器复位会将所有寄存器设置为默认值。 您还可以设置 WATCHDOG=Disable 来禁用看门狗计时器、此时 BQ25756不再需要微控制器通信来保持寄存器设置。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题:

    Unknown 说:
    4. 用于设置自主充电模式的寄存器。[/QUOT]

    您的 答案:

    [报价 userid="454523" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1369929/bq25756-how-to-enable-safety-timer-on-by-setting-reg/5230598 #5230598"]您可以设置 REG0x19[7] REG_RST 以将所有寄存器重置为默认值。 REG_RST 或寄存器复位会将所有寄存器设置为默认值。 您还可以设置 WATCHDOG=Disable 来禁用看门狗计时器、此时 BQ25756不再需要微控制器通信来保持寄存器设置。
    [报价]

    我有点困惑。 我的问题是启用自主充电模式、但答案是建议使用 REG_RST 将所有寄存器重置为其默认值、并禁用看门狗计时器以保持寄存器设置不变。 会将 REG_RST 设置为默认值 启用自主充电模式?  这就足够了、您可以澄清一下这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sankar、

    BQ25756没有指定的 自主充电模式。 它只有 将寄存器复位为默认值的寄存器 REG_RST。 重置寄存器后、BQ25756将继续根据编程的电阻器值充电。

    如果您还有问题、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. 上面删除了 我从 BQ25756数据表中添加的、是什么  默认值  如果我们设置  REG_RST 使能、并且、

    要进行确认、是否使用 REG_RST 复位寄存器并依赖于 ILIM_HIZ、ICHG 和 FB 引脚上的电阻值来有效启用可在 BQ25756上视为"自主充电模式"的器件?

    3.在上图使用这个寄存器,我们可以禁用看门狗计时器,并在禁用后设置00值到寄存器如何我们 再次启用看门狗计时器?

    4. 自主充电模式和自主充电周期都是一样的,如果它不是相同的意味着如何实现这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sankar、

    1.如果启用了 EN_RST、则可以检查数据表中的寄存器映射以了解默认值。

    2.是的、正确。

    3.您只需设置看门狗计时器即可再次工作。 只需写入01、11或其他某个值。

    4.在产品说明书中的哪里可以看到这些数据。 这些模式应该相同。

    此致、
    埃森·加洛韦