This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:关于本例中所需的降压/升压

Guru**** 2538170 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25856-Q1, BQ25750, BQ25756E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1369772/bq25750-regarding-buck-boost-required-in-my-case-or-not

器件型号:BQ25750
主题中讨论的其他器件: BQ25756E、BQ25856-Q1

工具与软件:

我将 在设计中使用 BQ25750、我想知道我将始终具有输入电压、就像我的电池将是29.4、因此我的输入电压也将是29.4或29.6、我可以进行调节。

那么我的问题是我是否仍需要使用 BQ25750的降压/升压电路、还是我可以将该部分保留在我的设计中。

请提供您的重要反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    感谢您的配合。 如果您打算在电路中使 VAC=VBAT、我建议使用降压/升压拓扑。 如果输入电压降至 VBAT 电压以下、降压/升压拓扑将提高电压。  

    例如、如果输入电压降至 VBAT 以下、充电器可能会触发充电器中的 IAC_DPM 并限制输入电流以防止输入电压进一步下降。 然后、充电器可以提高输入电压、以便继续为电池充电。  

    如有任何问题、请告诉我。 与降压-升压拓扑相比、您的应用是否有其他任何东西可能影响降压转换器。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ethan  

             我理解,我有这种类型的充电器更多的5在我的设计,我可以使用1降压升压转换器输入为所有5的充电器,并避免降压升压为每个充电器.  

    但纠正我如果我错了这个降压升压充电器还照顾 CV 模式, CC 模式,滴答充电.

    因此,除了升压电压外,该电路也是必需的。

    请使用指南  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    那么、在设计中、将有1个可以跟踪电池电压的降压/升压充电器、然后5个降压充电器从降压/升压转换器获取电压并为电池充电?

    您是否可以使用30V 输入电压和5个降压充电器为电池充电?

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

       对于这个问题 、您的设计将是有1个可以跟踪电池电压的降压/升压充电器、那么有5个降压充电器从降压/升压转换器获取电压并为电池充电?  

    我的电池为7节、最大电压约为29.4伏、而充电电源为24伏  

    我有5个电池,需要充电一次,所以5  BQ25750充电器 IC 我想使用它有降压升压两个,

    我的问题是

    1)如果我使用一个升压直流直流转换器,它被放置在 SMPS 24伏输出和充电器输入之间,将充电器降压升压电路仍然需要?

     2) 2) 如果我使用一个位于 SMPS 24伏输出和充电器输入之间的升压直流/直流转换器、因为现在、它对于 EMI EMC 问题来说是有意义的      只有一个直流/直流转换器产生 EMI、并且也进行了屏蔽?

    谢谢

    此致

    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    感谢您的澄清。

    1.如果用 DC-DC 转换器预先给电路升压、不需要 IC 的升压部分。

    2.我不确定对 EMI 的影响。 对于大多数运行区域中的 BQ25750、只有降压器件或升压器件处于运行状态。 只有在窄范围的降压/升压区域中、才  会开关降压器件和升压器件。

    不过、BQ25750确实需要全部4个 FET 进行开关。 不过、在接下来的几个月中、我们将推出仅降压版本的 BQ25750。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢所有的信息。

    有一个问题是他们认为 BQ25756E 的生产寿命是多少,这样我们就可以在我们的设计中考虑它。

    谢谢

    Karan   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karen、

    BQ25756E 将在很长的时间内保持生产。 这是专为医疗和工业应用而设计的新器件。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们发现了 BQ25856-Q1汽车级一级、它是 BQ25756E  这些系列的直接替代产品。

    如果我想使用汽车一级,我可以使用这个.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    是的、这是可能的。 BQ25856-Q1与 BQ25756E 引脚对引脚兼容。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦