主题中讨论的其他器件: BQ25756E、BQ25856-Q1
工具与软件:
我将 在设计中使用 BQ25750、我想知道我将始终具有输入电压、就像我的电池将是29.4、因此我的输入电压也将是29.4或29.6、我可以进行调节。
那么我的问题是我是否仍需要使用 BQ25750的降压/升压电路、还是我可以将该部分保留在我的设计中。
请提供您的重要反馈
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我将 在设计中使用 BQ25750、我想知道我将始终具有输入电压、就像我的电池将是29.4、因此我的输入电压也将是29.4或29.6、我可以进行调节。
那么我的问题是我是否仍需要使用 BQ25750的降压/升压电路、还是我可以将该部分保留在我的设计中。
请提供您的重要反馈
您好、Karan、
感谢您的配合。 如果您打算在电路中使 VAC=VBAT、我建议使用降压/升压拓扑。 如果输入电压降至 VBAT 电压以下、降压/升压拓扑将提高电压。
例如、如果输入电压降至 VBAT 以下、充电器可能会触发充电器中的 IAC_DPM 并限制输入电流以防止输入电压进一步下降。 然后、充电器可以提高输入电压、以便继续为电池充电。
如有任何问题、请告诉我。 与降压-升压拓扑相比、您的应用是否有其他任何东西可能影响降压转换器。
此致、
埃森·加洛韦
你(们)好
对于这个问题 、您的设计将是有1个可以跟踪电池电压的降压/升压充电器、那么有5个降压充电器从降压/升压转换器获取电压并为电池充电?
我的电池为7节、最大电压约为29.4伏、而充电电源为24伏
我有5个电池,需要充电一次,所以5 BQ25750充电器 IC 我想使用它有降压升压两个,
我的问题是
1)如果我使用一个升压直流直流转换器,它被放置在 SMPS 24伏输出和充电器输入之间,将充电器降压升压电路仍然需要?
2) 2) 如果我使用一个位于 SMPS 24伏输出和充电器输入之间的升压直流/直流转换器、因为现在、它对于 EMI EMC 问题来说是有意义的 只有一个直流/直流转换器产生 EMI、并且也进行了屏蔽?
谢谢
此致
Karan
您好、Karan、
感谢您的澄清。
1.如果用 DC-DC 转换器预先给电路升压、不需要 IC 的升压部分。
2.我不确定对 EMI 的影响。 对于大多数运行区域中的 BQ25750、只有降压器件或升压器件处于运行状态。 只有在窄范围的降压/升压区域中、才 会开关降压器件和升压器件。
不过、BQ25750确实需要全部4个 FET 进行开关。 不过、在接下来的几个月中、我们将推出仅降压版本的 BQ25750。
此致、
埃森·加洛韦