This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76972:BQ76972:BJT 电池平衡和活动电池平衡

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76972

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371288/bq76972-bq76972-bjt-cell-balancing-and-active-cell-balancing

器件型号:BQ76972

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我希望您今天过得愉快。 好的、我对 BQ76972有一些相关的问题。

  1. 几个月前、我参加了 TI 带电电池管理系统研讨会。 您说过、在  BQ769x2系列中、 如果我们利用 BJT、可以提高电池平衡的效率。 请提供数据来说明这一说法吗?
  2. 我有一个装置对该 IC 类型使用有源平衡。 但是、在搜索并阅读您的设计参考资料后、我没有找到任何有效的电芯均衡设计。 我的问题是、是否可以在 BQ76972上使用主动平衡? (假设我们将使用电容器来平衡每个电芯)。 如果可能、请附上与该主题相关的几个参考文献?

非常感谢您的合作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fairuz:

    我是一个谁提出了电池平衡讨论几个月前!

    [报价 userid="562717" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371288/bq76972-bq76972-bjt-cell-balancing-and-active-cell-balancing "]您说过、对于  BQ769x2系列、 如果我们使用 BJT、我们可以提高电池平衡的效率。 您能否提供数据来说明这一说法?

    我在本次演示中提到、由于打开 BJT 需要较低的电压、因此使用 BJT (而不是 MOSFET)来平衡低电压电池。 但是、我也提到过、 BJT 可与 MOSFET 结合使用来提高 MOSFET 的栅源电压、以便它可以看到其栅源两端的完整电池电压。 这可能是您所指的? 我不相信我有这样的形象。

    如果需要,我可以将演示文稿的 PDF 分享给您。

    Unknown 说:
    我有一个设备要在此 IC 类型上使用活动平衡。 但是、在搜索并阅读您的设计参考资料后、我没有找到任何有效的电芯均衡设计。 我的问题是、是否可以在 BQ76972上使用主动平衡? (假设我们将使用电容器来平衡每个电芯)。 如果可能、您能否附上与该主题相关的几个参考文献?

    目前、我们没有主动电池平衡 IC、我们的所有器件都具有被动电池平衡。 主动电池平衡可以通过外部元件和电路实现、但都是分立式的。 我们没有显示此内容的参考设计。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请。 也许它会帮助我了解这个问题。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fairuz:

    您可以在此处找到所有演示文稿:

    此处是电池平衡演示文稿:

    如果您对本次演示有任何疑问、敬请告知!

    此致、

    Luis Hernandez Salomon