请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76972 工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
我希望您今天过得愉快。 好的、我对 BQ76972有一些相关的问题。
- 几个月前、我参加了 TI 带电电池管理系统研讨会。 您说过、在 BQ769x2系列中、 如果我们利用 BJT、可以提高电池平衡的效率。 请提供数据来说明这一说法吗?
- 我有一个装置对该 IC 类型使用有源平衡。 但是、在搜索并阅读您的设计参考资料后、我没有找到任何有效的电芯均衡设计。 我的问题是、是否可以在 BQ76972上使用主动平衡? (假设我们将使用电容器来平衡每个电芯)。 如果可能、请附上与该主题相关的几个参考文献?
非常感谢您的合作。