请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ79616-Q1 主题中讨论的其他器件:BQ79616
工具与软件:
嗨、
在我们的 BMS 设计中、我们将 BQ79616与堆叠格式的32个 BMS 电路搭配使用、这些电路的额定电压为1500V、并使用菊花链进行通信。 本文档介绍了单个 BQ79616设计的有效电池平衡算法。 详细介绍了该算法如何使用内部 MOSFET 平衡其自身多达8个电芯。 虽然该方法适用于各个 BMS 电路、但在 BMS 电路堆叠在一起时、如何在它们之间执行电芯平衡方面的信息不够。 但是、我在文档中看不到有关彼此连接的 BMS 电路作为堆叠进行电池平衡的足够解释。 我想了解在 BMS 电路连接到堆栈中时如何处理电芯平衡问题。 有什么建议吗?