This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:堆栈器件上的电池平衡

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372617/bq79616-q1-cell-balancing-on-stack-devices

器件型号:BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ79616

工具与软件:

嗨、
在我们的 BMS 设计中、我们将 BQ79616与堆叠格式的32个 BMS 电路搭配使用、这些电路的额定电压为1500V、并使用菊花链进行通信。 本文档介绍了单个 BQ79616设计的有效电池平衡算法。 详细介绍了该算法如何使用内部 MOSFET 平衡其自身多达8个电芯。 虽然该方法适用于各个 BMS 电路、但在 BMS 电路堆叠在一起时、如何在它们之间执行电芯平衡方面的信息不够。  但是、我在文档中看不到有关彼此连接的 BMS 电路作为堆叠进行电池平衡的足够解释。 我想了解在 BMS 电路连接到堆栈中时如何处理电芯平衡问题。 有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nazli:

    BQ79616上的被动电芯均衡独立于堆栈上的其他器件。 因此、只有由 BQ79616处理的电池是平衡的、不会与电池组中的其他电池平衡。 您可以灵活地为堆栈中的每个器件单独配置电池平衡功能、或者对它们进行相同的配置。

    此致、

    巴里