请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5165 工具与软件:
您好!
在我的应用中、输出设定值为3V3、但 Vin 在200us 内降至2.8V。 由于大容量输出电容、在该下降期间 Vout 将高于 Vin。
使能引脚连接到 Vin。 我对 转换开关 IC 行为的理解是:
当 Vin > UVLO 限制时、LM5165继续在占空比 = 100%的情况下工作、以实现设定点。
2.可能会有通过高侧 FET 的体二极管从 Vout 到 Vin 的反向电流。 请确认是否在 LM5165中阻止了反向电流?