This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5165:当大输出大容量电容时输入电压突降至低于输出电压

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1373573/lm5165-input-voltage-dips-less-than-output-voltage-when-large-output-bulk-cap

器件型号:LM5165

工具与软件:

您好!

在我的应用中、输出设定值为3V3、但 Vin 在200us 内降至2.8V。 由于大容量输出电容、在该下降期间 Vout 将高于 Vin。

使能引脚连接到 Vin。 我对 转换开关 IC 行为的理解是:

 当 Vin > UVLO 限制时、LM5165继续在占空比 = 100%的情况下工作、以实现设定点。

2.可能会有通过高侧 FET 的体二极管从 Vout 到 Vin 的反向电流。 请确认是否在 LM5165中阻止了反向电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、KrnB

    这里有一条通过高侧 MOSFET 体二极管的路径。 如果 VOUT、则器件本身无法阻止该反向电流。  

    - EL