This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5165:达到输入电流限值时的行为

Guru**** 2370360 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5165
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1373577/lm5165-behaviour-when-input-current-limit-is-reached

器件型号:LM5165

工具与软件:

您好!

I 通过 ILIM 引脚将输入电流限制设置为180mA 典型值。 请帮助回答以下问题-

  • 在启动条件下、如果输入电流达到该限值、 是否会阻止 LM5165启动? 或者 LM5165启动时间会增加吗?  
  • 在运行条件下、如果输入电流达到该限值、 我假设 LM5165设定点电压下降 、但它不会启动过流保护 或断续模式。 这是正确的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、KrnB  

    没有输入电流限制功能。 我想您谈论的是 高侧峰值电流限制

    如果在空载启动条件下达到峰值电流限制、则启动时间将增加。  如果 在启动期间由于重负载条件而达到峰值电流限制、则启动将失败。  

    该器件没有断续模式保护功能。  

    - EL